古いものを新しいものに合わせる
アンガストンの施設には5本の瓶詰めラインがあり、80年代前半に最後に更新された2本のガラス瓶詰めラインでの主な生産が行なわれています。残りのラインは、スパークリング、キャスク、およびその他のさまざまなパッケージング作業に使用されます。
ヤルンバのワイナリー事業部マネージャであるジョン・イデ氏は次のように述べています。「瓶詰ラインのレイアウトは、30年以上前にさまざまな機器が追加されてきましたが、陳腐化と信頼性の問題のため、すべてを引き出して、瓶詰ラインをゼロから開始することにしました。また、ガラスをパレットからラインに移動し、老朽化したコンベアに対処するデパレタイザをアップグレードする必要がありました。」
「私たちの重要な目標の1つは、ライン内外へのマテリアルフロー、つまり、主要な運用エリアでのフォークリフトの動きを分離することです」と、彼は説明します。
このプロジェクトは入札にかけられ、食品飲料業界での豊富な経験と、瓶詰めラインの革新的なアプローチと設計の結果、FOODMACHはプロジェクトを落札しました。
FOODMACHは、FMCGおよび産業製造のお客様向けにユーザ中心のオートメーションを設計および製造し、最大限の生産性を実現する完全に統合された機器およびパッケージングラインを提供します。同社は、包装機械の設計、製造、管理、サービスのためにカスタマイズされたソリューションを提供しています。FOODMACHのRobomatrix®ハイブリッド・パレタイジング・システムは、Allen-Bradley®のControlLogix®プラットフォームとFactoryTalk® View SEを完全に活用し、FOODMACHによれば、オーストラリアおよび海外の高速飲料パレタイザのゴールドスタンダードになっています。
最初の瓶詰めラインには、主に既存の設備が含まれていました。新しい制御装置、新しいコンベア、新しいパレタイザとともに移動しましたが、ライン2は新しいデパレタイザ、充填機、パッカーを備えたまったく新しいラインでした。既存のラベラーとパレタイザは保持されました。
FOODMACHの主な責任は、瓶詰めライン全体のオートメーションおよび制御システム全体を提供し、すべての搬送を設計、供給し、2つの新しいガラスデパレタイザを製造することでした。可能な限り最高のライン効率を実現するには、適切なコンベア設計とバッファリングを組み合わせたライン上の各マシン間の制御インターフェイスを慎重に検討することが不可欠です。
FOODMACHのソフトウェアマネージャであるギャビン・アルダー氏によると、「以前にロックウェル・オートメーションと協力していたので、統合、プログラミング、および立上げに関して、このアプリケーションには制御システムが最適な選択肢であることがわかりました。OMAC/PackMLを中心にソフトウェア標準を開発し、独自のライン制御ソフトウェアをすべてアドオン命令にきちんとまとめて使用することで、システムを迅速かつ一貫して開発および展開できます。プログラミングはドラッグ&ドロップになります。」