お客様へのご提案
課題
- セントラル・ステイツ・インダストリアル(CSI)社は、予算重視のお客様が購入できる価格帯で真に自動化されたCIPシステムを作成する必要があった。
ソリューション
- Micro850®コントローラは、柔軟な通信およびI/O機能を提供
- PanelView™ 800グラフィックターミナルは、イーサネットで高性能プロセスを提供し、さまざまなネットワークをサポート
- PowerFlex® 525 ACドライブは迅速で簡単な設置と構成をサポート
- Stratix® 2000非管理型イーサネットスイッチは小規模な制御ネットワークに最適であり、構成は不要
結果
- エンジニアリング時間を短縮し、コストを削減
- 堅牢で正確な機器
- 一貫性のある繰り返し可能なデータの追跡と記録
背景
セントラル・ステイツ・インダストリアル(Central States Industrial (CSI))社は、食品、乳製品、飲料、医薬品、パーソナルケア業界向けの機器とサービスの革新的リーダです。ミズーリ州スプリングフィールドに本社を置くCSIは、全米の5つの施設に160人以上の従業員を擁しています。
CSIは、広範囲の衛生処理装置と設置材料を提供しています。継手、チューブ、ハンガーから高度なポンピングおよび熱伝達技術に至るまで、彼らはお客様がプロセスに必要とするものを何でも供給する準備ができています。
課題
定置洗浄(CIP)は、プロセスプラントで一般的に使用される衛生プロセスライン、容器、および機器を洗浄する方法です。CIPのプロセスには、製品の汚れを除去するために表面全体に洗浄液を流すことが含まれます。
手作業によるクリーニングは、どれだけ厳密に実行されても、一貫性と再現性を妨げます。自動化されたプロセスは、コンピュータが指定されたレベルで一連の命令を毎回同じ方法で実行できるようにすることで、このタイプのエラーを軽減します。
CSIは、手頃な価格、機能、モバイル、コンパクトを維持しながら、パラメータを満たし、クリーニング要件を達成できる、予算重視のお客様向けの真に自動化されたCIPシステムを作成する必要がありました。
ソリューション
コンパクトなCIPは、業界標準以上の経済的な単一タンクのモバイルユニットであり、付加価値のある差別化要因です。CSIのエンジニアチームは、エンドレス・ハウザー社とIFMの計装を使用して、モバイルで強力なこの信頼性と再現性のあるシステムを作成しました。平均的なエントリーレベルのCIPスキッドの半分の価格です。
CSIは業界のリーダとしてロックウェル・オートメーションを信頼しており、ほとんどのCSIのお客様は仕様にロックウェル・オートメーションの製品を使用することを要求しています。
CSIは、Micro850コントローラ、PowerFlex 525 ACドライブ、PanelView 800グラフィックターミナル、およびStratix 2000非管理型イーサネットスイッチなどのAllen-Bradley®の製品を標準として使用する、最新の生産工場向けに設計されたコンパクトなCIP制御システムを活用しています。
CSIチームは、柔軟な通信とI/O機能を必要とする大型のスタンドアロンマシンおよびリモート・オートメーション・アプリケーション向けに設計された、設置が簡単なMicro850コントローラを選択しました。PanelView 800グラフィックターミナルは、小型コントローラと互換性のあるディスプレイサイズのタッチスクリーンを提供します。高性能のプロセッサと高解像度ディスプレイを備えた、内蔵のイーサネットおよびシリアル通信ポートは、さまざまなネットワークをサポートし、リモートモニタ機能により使いやすさを向上させます。
PowerFlex 525 ACドライブは、革新的でモジュール式の設計を特長としており、迅速かつ簡単な設置と構成をサポートします。コンパクトなドライブは、組み込みのEtherNet/IP™通信、USB、USBプログラミング、および標準の安全機能を提供します。
Stratix 2000非管理型イーサネットスイッチは、小規模な制御ネットワークに最適です。これらの産業用のスイッチは、構成を必要とせず、Logixベースのコントローラと簡単に接続するために単純なケーブル接続を使用します。
このコンパクトなCIPソリューションはWi-Fiまたはイーサネット通信を介して処理プラントに接続し、重要なプロセスパラメータのデータロギングを提供できるコネクテッドエンタープライズへのスキッド統合を容易にします。
結果
このソリューションにより、CSIは、ほぼ瞬時に見積れる標準で実績のあるデザインのコンパクトCIPシステムを提供します。
この自動化されたCIPソリューションは、本格的なCIPシステムを購入できない市場に最適です」と、CSI社のプロセスエンジニアであるトレント・バロック氏は述べています。
備のアクセシビリティにより、小規模企業はこの高度な技術を利用して、クリーンなプロセスと高い製品品質を実現できます。大企業はこの技術を使用して、アレルゲンのクロスオーバを防ぐことができます。これは、エンドユーザにとって大きな安全上の利点です。また、資源や化学物質の使用、機械の設置面積も削減できます。
上記の結果は、セントラル・ステイツ・インダストリアル(CSI)社での配備されたロックウェル・オートメーション製品およびサービスをその他の製品と併用した結果です。実際の成果は事例ごとに異なる場合があります。
Allen-Bradley, LISTEN. THINK. SOLVE., Micro850, PanelView, PowerFlex, Stratix, Rockwell Automation, およびRockwell Softwareは、Rockwell Automation Inc.の商標です。
Rockwell Automationに属していない商標は、それぞれの企業が所有しています。
公開 2017/11/30