「技術的な観点からも、私たちは相互の進化を見てきました。私たちのアプリケーションは、ニッチではありますが、非常に重要なネットワーク同期の問題を浮き彫りにし、ロックウェル・オートメーションのエンジニアが次のパッチリリースで修正しました。」
アイルランドのラウス県ダンドークに本社を置くControlSoft Automation Systems社は、データセンター、海洋、食品&飲料、製薬など幅広い産業向けにプロセス制御装置とエネルギー管理のためのターンキーPLCとSCADAソリューションを提供しています。経験豊富なエンジニアチームは、さまざまな分野にわたる豊富な知識を持っており、ネットワークハードウェアやデータベースストレージ、レポーティングなど、さまざまな分野のシステムを統合する際に、分野横断的な能力を発揮します。
世界的なデータセンター事業者兼クラウドソリューションのプロバイダは、100%の稼働率目標を維持するために、はるかに正確な電力供給モニタソリューションを必要としていた。
- Allen-BradleyのControlLogixプログラマブル・オートメーション・コントローラ
- Allen-BradleyのMicrologix PLC
- ArmorBlock I/O & Stratixイーサネットスイッチ
- 電力計
- FactoryTalk View SE & Historian
- 稼働時間の信頼性向上
- 正確な問題をより正確に特定するための、はるかに迅速なイベントポーリング
- 高い拡張性
- PACに保存されたプログラムで容易に適応可能
- オープンプラットフォーム
課題
ガス、水道、電気と同じように、インターネットとそれが提供するすべてのサービスがない現代生活を想像するのは難しいでしょう。多くの場合、私たちはインターネットを当たり前のものとして受け入れています。
単純なテキストメッセージから、写真保存やオンラインショッピング、国際的なビジネス取引や産業環境での遠隔リアルタイムARシミュレーションに至るまで、今や生活のあらゆる面に影響を及ぼし、私たちの日々の活動に多大な影響を及ぼしています。
他のユーティリティと同様、インターネットは信頼できる接続と堅牢なストレージソリューションに依存しています。このどちらかが欠けていると、日常生活は苦しくなり、疑問が生じ始めます。Wi-Fiがダウンしたと子供たちが叫ぶのを聞いて、震え上がらない人はいないでしょう。
インターネットが私たちに与えてくれたユビキタスな恩恵のひとつに、クラウドストレージがあります。もはやPCやオンサイトのネットワーク・ストレージ・システムに何テラバイトものローカルハードディスクは必要ありません。仕事も、写真も、エンジニアリングの回路図も、どこにでも持ち運べ、誰とでも簡単に共有できます。
Statista社によると、世界中で作成、キャプチャ、コピー、消費されるデータの総量は急速に増加すると予測されています。2020年のデータ量は64.2ゼタバイトで、2025年までの世界のデータ作成量は180ゼタバイト以上に増加すると予測されています。このようなデータの激増とクラウド・ストレージ・サービスやプロバイダの急増は、データファームやデータセンターが世界中に出現していることを意味します。
ガス、水道、電気は、地域ごとに法律が定められており、サービスが中断した場合、規制当局から罰金を科される可能性がありますが、データセンターがサービスを提供できない場合、お客様の怒りに直面し、その結果生じる契約の違約金、PR効果、信用を失うことに直面しなければなりません。実際、サービスの中断やウェブサイトのブラックアウトを強調する見出しは、ますます多く見られるようになってきています。
多くの場合、データの保存には複数レベルの冗長性が使用されていますが、それでもデータセンターは電力変動や中断の影響を受ける可能性があり、可能な限り短時間で検知して緩和しなければなりません。
問題は、ほとんどのビル管理システム(BMS)は、データセンターが必要とする反応性を提供するように構築されていないことで、わずか数秒のポーリング期間でも数千のデータポイントを提供します。問題は、どの信号が最初にあって、どれが問題を示しているのかわからないという点です。
他のオートメーションサプライヤからのサポートリソースの不足と相まって、世界的なデータストレージとサービスの大手企業がアイルランドのControlSoft Automation社に連絡を取り、「窮地から救ってほしい」と依頼したのは、このようなパフォーマンスの制限のためでした。
ソリューション
目的:
ControlSoft社はすでに問題解決者としての評判を確立しており、過去10年間に50万以上の電気パラメータの使用状況を記録できる電力管理システム(EPMS)を開発し、お客様に電気供給のパフォーマンスに関連する正確な画像を提供していました。
ControlSoft社のマネージングディレクターであるダーモット・キャラガー氏によると、「当社が開発したEPMSシステムは、事実上、DC (ディストリビュートクロック)システムです。すべてがPTP (Precision Time Protocol)を使って同期され、イベントはサブミリ秒の精度です。一般的な従来のBMSシステムは数秒の精度しかないため、2秒の間に複数のイベントが表示され、どれがトリガになったのかわかりません。」
「一方、当社のEPMSは、分散システム全体でミリ秒単位までタイムスタンプを記録しているため、何がいつ起こったかというイベントの正確な順序を得ることができ、問題の連鎖を引き起こした可能性のある正確な問題を自信を持って特定することができます」と、彼は続けます。
結果
ControlSoftソリューションの強化された機能は、ロックウェル・オートメーションのLogixプログラマブル・オートメーション・コントローラ(PAC)、スイッチ、I/Oの導入によるもので、これらは常にサブミリ秒の領域で動作するように設計されています。
キャラガー氏と彼のチームはLogixベースの動作環境から他の機能も利用しています。「フィールドデバイスの大部分は、ControlLogix PAC内で事前にプログラムされています。つまり、エンドユーザは、データホールに配置されるフィールドデバイスのモデルとノードアドレスを選択してインストールを構成するだけでよく、PLCプログラマは必要なく、アプリケーションがそれらを効果的に自動構成します。このように迅速に設置規模を拡大し、ロールアウトする能力は、私たちのプラットフォームの不可欠な要素であり、本当に迅速にソリューションを必要としていた大規模なデータセンターのクライアントとの成功の中心でした。納期がそれほど厳しくない場合、このアプローチによって、より簡単で迅速な大量ロールアウトが可能になります。」
システムがオープンであることは、ほとんどすべてのアプリケーションに適応できることを意味します。これはまた、単一の電力制御部品サプライヤやブランドに縛られたくないという多くのお客様の要求にも対応しています。また、ControlSoftはリモートアクセス機能を提供しており、必要なときに適切なクライアントの許可を得て、プログラミング、メンテナンス、機能強化、アップグレードを行なうことができます。
キャラガー氏は次のように説明しています。「このプロジェクトでは、タイムスケールが非常に短かった。お客様からの口頭での仕様は、「その場しのぎ」で「非常に緩い」という表現がぴったりでした。しかし、ロックウェル・オートメーションのコマーシャル・エンジニアリング・チームの協力を得て、第1段階を導入することができました。これはバリデーションに合格し、すぐに機能しました。」
「その後、今月末までにあと2回インストールが必要だと言われましたが、すべて同じなので心配する必要はありませんでした。ほとんどすべてが違っていました。共通する部品は、工場に持ち込むものだけでした。幸いなことに、私たちのシステムの拡張性とロックウェル・オートメーションのハードウェアの適応性のおかげで、数カ月かかるはずのものが数日で済みました」と、彼は続けました。
公開 2024/06/10