- 設計の効率と精度を向上させる。
- プロジェクトの実装とデバッグモデルのスマートな変換を実現
- プロジェクトの成功を向上させる。
- コストを削減しながら生産性を向上させる。
![JUNGHEINRICH Black Logo](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/jungheinrich-black-logo.2000.png)
ユングハインリッヒフォークリフト上海有限公司は、ドイツのハンブルクにあるユングハインリッヒグループの一員です。1953年以来、このブランドは産業分野のお客様にフォークリフトハンドリング機器を提供してきました。産業用車両、倉庫技術、イントラロジスティクスのリーダです。
- プログラム計画とプロジェクト実施の間のギャップ
- 潜在的なボトルネックを検出できず、実装スペースを最適化できない
課題
このデジタルトランスフォーメーションの時代において、データが提供できる付加価値は、ビジネスにとって活用すべきブルーオーシャン(競争相手のいない未開拓の市場)となっています。効率性の高さで知られる物流機器業界はデータによって推進され、新しいモデルやスマート物流の形態によって変革を続けています。
ユングハインリッヒフォークリフト上海有限公司はドイツに本社を置くユングハインリッヒグループの一員で、1953年以来産業界のお客様にフォークリフトハンドリング機器を供給しており、産業用車両、倉庫保管、物流技術の大手サプライヤです。継続的な進歩を目指して、チームはプロジェクトの計画段階で改善の余地があることに気づきました。
ユングハインリッヒフォークリフト上海有限公司の技術マネージャであるシ・ルオホン氏は次のように述べています。「これまで、私たちが計画したソリューションの多くは、計画に従ってデータ分析が行なわれていたとしても、実際には「机上の空論」でしかありませんでした。プロジェクトが実際に軌道に乗ったときにのみ、プロジェクトの長所と短所、および潜在的なボトルネックや問題が検出されたり、プロジェクト内のスペースを最適化できます。」
同社は、これらの課題を克服するためにEmulate3D™デジタル・ツイン・ソフトウェアに注目しました。
ソリューション
Emulate3D - 仮想シミュレーションでボトルネックを突破
Emulate3Dは、高忠実度の産業用アニメーション、シミュレーション、制御に焦点を当て、包括的なソリューションを提供しました。ユングハインリッヒ社は、このプラットフォームを使用して、設計から実装に至るプロジェクトのライフサイクル全体のデジタルツインを作成し、仮想世界と現実世界のシナリオの間のギャップを埋めることができました。この画期的な進歩により、チームは潜在的なボトルネックを検出し、プロジェクト計画を最適化し、制御システムのシーケンスを正確に予測できるようになりました。
Emulate3Dのデジタル設計アプローチは、設計の効率と精度を大幅に向上させると同時に設計時間を短縮し、ユーザがプロジェクトの成功率を高め、生産性を向上させ、コストを削減するのに役立ちます。
Emulate3Dの動的な表示機能は、プロジェクトの実装だけでなく、中国におけるユングハインリッヒの重要な展示会であるCIIEなどのイベント向けの印象的な3Dダイナミック・ケース・デモンストレーション・ビデオの作成にも活用されました。ソフトウェアのユーザフレンドリなインターフェイスと強力なシミュレーションエンジンの組み合わせにより、簡単なモデリングと綿密な開発が容易になり、シンプルさとスケーラビリティの両方に対するチームのニーズに対応できました。
シ氏は、Emulate3Dソフトウェアの強力なシミュレーション機能と3D視覚表現により、チームはプロジェクトの各ポイントに適用された完全な機器と、保管からピッキング、取り扱いまでのさまざまなアプリケーションシナリオの動的な効果を実現することができたと説明しました。
結果
使いやすさと拡張性
すさと拡張性の両方であることです。
Emulate3Dの製品ライブラリには、業界で一般的に使用されている主要なオートメーション製品が含まれており、モデルの形状と動作特性は実際の製品と高度に一致しています。ほとんどのプロジェクトでは、主なモデリング作業はインターフェイスに直接ドラッグ&ドロップすることで完了できます。これにより、経験の浅いチームメンバーでも重要なポイントを素早く把握して仕事を完了できるため、作業が容易になります。
Emulate3Dは、複雑なニーズと強力な二次開発能力を持つより高度なユーザ向けに、拡張機能が満載のツールボックスを提供し、開発者が綿密な開発を通じてさまざまな必要な機能と効果を実現できるように支援します。シ氏は、Emulate3D の「使いやすさ」と「強力な拡張性」の特性の組み合わせにより、ユングハインリッヒ社チームがさまざまな開発者の能力に応じて構成を作成できるようになり、さまざまな種類のプロジェクトに直面した場合にチームの全体的な効率が効果的に向上すると付け加えました。
価値の拡大と未来の革新
Emulate3Dは、ユングハインリッヒ社チームが今日の課題に対処できるだけでなく、将来に向けて革新的な能力を拡張するのにも役立ちます。
シ氏は、ユングハインリッヒ社が仮想デバッグでEmulate3Dをさらに活用し、その強力な視覚化機能を検討する予定であると説明しました。シ氏は、多くのお客様はもはや従来の2Dディスプレイに満足しておらず、3Dの観点からシステムの動作をあらゆる角度から見ることを望んでいると説明しました。ユングハインリッヒ社チームは、Emulate3Dを使用して、現場の運用を正確に表現する高度にシミュレートされたデジタルSCADAを構築することを構想しています。
ユングハインリッヒ社は、プロジェクトの設計と実装を超えて、VR/ARベースのテクニカル・サポート・ソリューションを開発することで、Emulate3Dの価値をアフターサービスに拡張することを目指しています。この取り組みにより、最終顧客の運用および保守担当者に対するリアルタイムのリモートサポートが可能になり、物流業界における継続的な革新に対するユングハインリッヒ社の取り組みを示すことになります。
Emulate3Dは現在の課題に対処するだけでなく、進化するスマートロジスティクスの状況において無限の可能性と無限の拡張を可能にするユングハインリッヒ社の地位を確立しました。このプラットフォームの革新的なアプリケーションのアイデアは、ユングハインリッヒ社とそのお客様の物流ソリューションの未来を形作ることが期待されています。
公開 2024/04/10