マスクの増産
この作業の結果が、Clēan Batch、Clēan Flow、およびClēan Flow Miniシステムのオートメーションシステムです。新しいClēan Flow Miniマシンは、1時間当たり1,200枚のマスク、または1日当たり約30,000枚のマスクを消毒できます。
クリーン・ワークス社のテクノロジは、カナダ保健省によって認定され、カナダのオンタリオ州グエルフ大学の食品科学部によって検証されています。PPEおよびN95マスクの衛生管理については、カナダ全土での使用が承認されています。
このソリューションは、コントロールパネルの小さな制約に物理的に適合し、同時にシステムの進化に合わせてシステムを拡張するための制御と柔軟性を提供する必要がありました。
Micro 800™制御プラットフォームを利用することで、スケーラブルで経済的なソリューションが可能になります。PanelView™ 800オペレータインターフェイスは、マシン制御、ステータスの視覚化、および内蔵のVNCサーバを利用したHMIのリモート制御と表示を提供します。クリーン・ワークス社は、マシンにリモート接続することにより、重要なマシンデータをモニタできるだけでなく、PanelView 800のVNC機能を利用してリモートサポートやシステムアップグレードを提供できます。
ジョー・シモンズ氏は次のように付け加えています。「Gerrie Electric社の技術サポートにより、費用効果が高く、技術的に強力なフレームワークを中心に機器を設計することができました。」
パンデミック対応におけるオートメーションの役割
ロックウェル・オートメーションのチャネル・アカウント・マネージャであるマーク・カーマウントは、次のように述べています。「私は、私たちのチームがどのように1つにまとめられ、正しいことを行ない、この世界的大流行と戦うために必要なすべての措置を講じることを非常に誇りに思っています。」
COVID-19への対応について、ロックウェル・オートメーションが従業員、お客様、コミュニティをサポートするために他に何を行なっているのかをご覧ください。