![JUNGHEINRICH Black Logo](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/jungheinrich-black-logo.2000.png)
ユンクハインリヒ・フォークリフト(上海)有限公司は、ドイツ・ハンブルクのユンクハインリヒ・グループの一員です。1953年以来、同ブランドは産業分野にフォークリフトハンドリング機器を提供してきました。産業車両、倉庫管理技術、イントラロジスティクスをリードする企業です。
- プログラム計画とプロジェクト実施の間にギャップが存在する。
- 潜在的なボトルネックを発見できず、導入期間を最適化できない。
- 設計の効率と精度を向上させる。
- プロジェクトの実装とデバッグモデルのスマートな変換を実現する。
- プロジェクトの成功率を高める。
- コストを削減しながら生産性を向上させる。
デジタルトランスフォーメーションの時代、データがもたらす付加価値は、ビジネスにとって活用すべき未開拓の分野です。効率性の高さで知られる物流機器業界は、データによって牽引され、スマート物流の新しいモデルや形態で変革を続けています。
ドイツに本社を置くユンクハインリヒ・グループの一員であるユンクハインリヒ・フォークリフト(上海)有限公司は、1953年以来、フォークリフトハンドリング機器を産業界のお客様に供給しており、産業車両、倉庫管理、物流技術をリードするサプライヤです。継続的な進歩を目指し、チームはプロジェクトの計画段階で改善の余地があることに気づきました。
「以前は、私たちが計画したソリューションの多くは、実際には「ペーパートーク」でした。プロジェクトが実際に稼働して初めて、スキームの利点と欠点、潜在的なボトルネックやプロジェクト内の最適化可能な領域を知ることができました」と、ユンクハインリヒ・フォークリフトの技術マネージャであるシー・ルオホン氏は述べています。
同社はこれらの課題を克服するために、デジタル・ツイン・ソフトウェアであるEmulate3D™を利用しました。
![Conveyor belts automatically sort transmit packages.](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/conveyor-belts-automatically-sort-transmit-packages.1422.jpg)
写真提供: Jungheinrich Forklift Shanghai.
Emulate3D - 仮想シミュレーションでボトルネックを解消
Emulate3Dは、忠実度の高い産業用アニメーション、シミュレーション、および制御に重点を置いており、包括的なソリューションを提供しました。このプラットフォームにより、ユンクハインリヒ社は、設計から実装までのプロジェクトのライフサイクル全体のデジタルツインを作成し、仮想と現実のシナリオのギャップを埋めることができました。この画期的な技術により、チームは潜在的なボトルネックを検出し、プロジェクト計画を最適化し、制御システムのシーケンスを正確に予測できるようになりました。
Emulate3Dのデジタル設計アプローチは、設計の効率と精度を大幅に向上させ、設計時間を短縮し、ユーザがプロジェクトの成功率を高め、生産性を向上させ、コストを削減するのに役立ちます。
Emulate3Dのダイナミックディスプレイ機能は、プロジェクトの実施だけでなく、中国におけるユンクハインリヒ社の重要なショーケースであるCIIEのようなイベント向けに、印象的な3Dダイナミックケースのデモンストレーションビデオを作成する際にも活用されました。このソフトウェアのユーザフレンドリなインターフェイスと強力なシミュレーションエンジンの組み合わせにより、簡単なモデリングと詳細な開発が容易になり、シンプルさと拡張性の両方を求めるチームのニーズに応えることができました。
シー氏は、Emulate3Dソフトウェアの強力なシミュレーション機能と3Dビジュアル表現により、チームはプロジェクトの各ポイントで適用される完全な設備や、保管からピッキング、ハンドリングに至るまで、さまざまなアプリケーションシナリオの動的効果を実現することができたと語りました。
![Robot hands sort goods packages with high shelves.](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/robot-hands-sort-goods-packages-high-shelves.3508.jpg)
写真提供: Jungheinrich Forklift Shanghai.
使いやすさと拡張性
ユンクハインリヒ社のチームがデジタルツインソフトウェアを高く評価したもう1つの重要な点は、「使いやすさ」と「強力な拡張性」という利点を兼ね備えていることです。
Emulate3Dの製品ライブラリには、業界で一般的に使用されている主なオートメーション製品が含まれており、モデルの形状や動作特性は実際の製品に高度にマッチしています。ほとんどのプロジェクトでは、インターフェイスに直接ドラッグ&ドロップすることで、主なモデリング作業を完了することができます。そのため、経験の浅いかたでも、重要なポイントを素早く把握し、作業を進めることができます。
複雑なニーズと強力な二次開発能力を持つユーザに対しては、Emulate3Dは拡張機能の宝箱を提供し、開発者が綿密な開発を通じてさまざまな要求機能や効果を達成できるようにします。シー氏は、Emulate3Dの「使いやすさ」と「強力な拡張性」の組み合わせにより、ユンクハインリヒ社のチームは、さまざまな開発者の能力に応じて設定を行なうことができ、さまざまな種類のプロジェクトに直面するチームの全体的な効率を効果的に向上させることができると付け加えました。
価値の拡大と将来の革新
Emulate3Dは、ユンクハインリヒ社のチームが今日の課題に立ち向かうことを可能にするだけでなく、将来に向けて革新的な能力を拡大するのにも役立ちます。
シー氏は、ユンクハインリヒ社が仮想デバッグにおいてEmulate3Dをさらに活用し、その強力な視覚化機能を探求していく計画であることを明らかにしました。シー氏は、多くのお客様は従来の2D表示ではもはや満足せず、3Dの視点からあらゆる角度からシステムの動作を見ることを望んでいると指摘しました。ユンクハインリヒ社のチームは、Emulate3Dを使用して、お客様の要求を満たすために、現場の操作を正確に表現する高度にシミュレートされたデジタルを構築することを想定しています。
ユンクハインリヒ社は、プロジェクトの設計と実装にとどまらず、VR/ARベースの技術サポートソリューションを開発することで、Emulate3Dの価値をアフターサービスにまで拡大することを目指しています。この取り組みにより、最終顧客の運転・保守担当者に対するリアルタイムの遠隔サポートが可能になり、ユンクハインリヒ社の物流業界における継続的なイノベーションへの取り組みを証明することになります。
Emulate3Dは、現在の課題に対処するだけでなく、ユンクハインリヒ社のスマート物流の進化における無限の可能性と無限の拡大に向けて位置づけられました。このプラットフォームの革新的なアプリケーションのアイデアは、ユンクハインリヒ社にとっても、そのお客様にとっても、物流ソリューションの未来を形作るものと期待されています。
公開 2023/07/31