お客様へのご提案
課題
- データストア・システムズ社は、ABNの旧式の制御ソリューションを、できるだけ混乱のない最新のオートメーションおよびSCADAシステムに移行することを任された。
ソリューション
- Allen-BradleyのControlLogix PAC
- Allen-Bradleyの1771から1756へのIOスイングアーム変換システム
- 新しいEtherNet/IPネットワークと既存のSLC I/Oモジュールの間にリンクを提供するAllen-Bradleyの1747-AENTRモジュール
結果
- より高速で堅牢なプラントネットワーク
- 既存のI/Oを再利用するシンプルでリスクの少ない移行パス
- 社内および外部のリモートアクセス機能
- 資産活用の改善
- OEEの向上と総生活費の削減
背景
ABNは、英国の大手単一胃配合飼料メーカであり、豚および家禽の畜産業に製品と補完的なソリューションの両方を提供しています。ABNは英国全土で10の工場を運営しており、44カ国で102億ポンド、97,000人の従業員を擁する多様な国際食品、食材、小売グループであるアソシエイテッド・ブリティッシュ・フーズ社が所有しています。
多くの市場をリードする企業と同様に、ABNは施設を可能な限り効率的に運営することに焦点を当てており、自動化は計画の不可欠な部分です。ブレンド、粉砕、プレス、および袋詰めのプロセスには、ABNとその顧客ベースの両方が要求する厳しい成分、加工、品質レベルを強化するための正確な制御が必要です。
同社は最近、ベリーセントエドマンズ工場でネットワーク機能とオートメーション製品をレビューしました。このレビューでは、性能と陳腐化の両方の観点から、機器の年齢が示され始めており、アップグレードと交換が必要であることが強調されました。これは、産業用オートメーション分野を専門とする英国の個人所有のソフトウェアハウスであり、ロックウェル・オートメーションの認定システムインテグレータであるデータストア・システムズ社に支援を要請しました。認定システムインテグレータは有能で、ロックウェル・オートメーションと共にリードし、ロックウェル・オートメーションの販売または代理店と相互に支え合う関係を築くことをお約束します。
既存のインフラの評価に続いて、英国および世界中のプラント最新化プロジェクトの印象的な記録を誇るデータストア・システムズ社は、Allen-Bradley®の製品をベースとした、最新の最先端のEtherNet/IP™ネットワーク上で稼働する新しい統合アーキテクチャ制御およびネットワークソリューションへのシステム移行を推奨しました。
課題
データストア・システムズ社が直面した主な課題は、ABNでの日々の生産運用をあまり混乱させることなく、古いシステムを新しいインフラに段階的に移行する効率的かつ効果的な移行戦略の開発でした。これは、最終的な切り替えの前に、古いシステムと新しいシステムが重複して連携して動作する必要があることを意味していました。そのために堅牢で効果的な移行ソリューションを実施する必要がありました。
オートメーションソリューションが絶えず進化するにつれて、陳腐化と移行がより一般的になりつつあるため、ロックウェル・オートメーションはすでに世界中の複数の産業および国にうまく導入された移行ソリューションを導入していました。これは、アプリケーション固有の要求だけで実際のユニークな課題を作成することで、プロジェクトから多くのハードワークを削除できることを意味しました。
ソリューション
データストア・システムズ社の業務執行取締役のビル・ライト氏は次のように述べています。「データストアはABNのプロセス制御の優先サプライヤと見なされています。ABNのオートメーションニーズに対応するAllen-BradleyのPLC-5®ソリューションの配備のために、1989年にABNとの連携を開始しました。長年にわたって、システムは製造プロセスに必要な制御を提供しましたが、多くの古いオートメーション製品と同様に、PLC-5はハードウェア障害のリスクにABNを置く可能性があるため、陳腐化に向かっていました。」
ライト氏は次のように説明します。「信号システムに基づいて、「利用可能」、「利用不可」、「すぐに利用可能だが陳腐化に向かう」という観点からスペアの現在の状態を詳述した文書をまとめました。この分析の完了により、新しいソリューションの必要性が浮き彫りになりました。この段階でロックウェル・オートメーションと話し合いを行ない、LogixシステムとPLC-5移行ツールについて話し合いました。」
ABNでの大規模な移行は、週末の4回のシャットダウンにわたって段階的に行なわれ、コアネットワークの置き換え、複数のコントローラの変更、および新しいプログラマブル・オートメーション・コントローラ(PAC)より上位のPCで動作するSCADA (Supervisory Control and Data Acquisition: 監視制御およびデータ取得)ソリューションの組み込みが含まれていました。
ライト氏は次のように説明します。「私たちはAllen-Bradleyの1771から1756へのIOスイングアーム変換システムを利用することを決定しました。これにより、最新のAllen-BradleyのPACを使用しながら、現在のPLC-5 I/Oを使用できるようになり、新しい電気配線の必要性が最小限に抑えられました。その結果、クライアントにコスト削減をもたらしました。既存のスイングアームを端子配線で使用し、プッシュプラグを新しいバックプレーンに使用できます。既存の端子とバックプレーンを再利用するため、配線を変更する必要がないため、切換え時間ははるかに短くなります。」
ライト氏はさらに続けます。「PLC-5コントローラの置き換えに加えて、既存のSLC 5/04コントローラを粉砕と混合の両方の領域で新しいControlLogix® PAC環境に導入する必要がありました。これは、プラント内の既存のSLC I/Oと1747-AENTR EtherNet/IP™アダプタモジュールで達成できました。これらのモジュールは、メインのControlLogix PACへのイーサネットリンクを提供するため、SLC I/OをリモートI/Oとして使用できます。」
EtherNet/IPをプライマリ通信プロトコルとして使用することにより、データストア社はお客様にリモートモニタと保守を提供し、マシンをお客様のコネクテッドエンタープライズに接続するオプションを提供できます。コネクテッドエンタープライズは、製造メーカがコネクテッドマシン、サプライチェーン、およびお客様の使用を活用するために採用しているアプローチであり、データと情報が豊富で、サポートされ、セキュアで、市場の需要に対応できる製造プロセスを確立できます。
最終的に、製造メーカとそのサプライヤ向けのコネクテッドエンタープライズのアプローチは、市場投入までの時間の短縮、総所有コストの削減、資産活用と企業リスク管理の改善を通じて生産性、サステナビリティ(持続可能性)、経済パフォーマンスを改善する洞察を提供できる、より競争力のある革新的な企業を作り上げます。リアルタイムの状況に沿った説明として表示される情報へのアクセスのその他の利点には、ダウンタイムの最小化、テクノロジとプロセスの最適化の改善、労働力効率の向上、よりスマートな支出が含まれます。EtherNet/IPは変更されていない標準のイーサネットに基づいているため、これらの接続を確立するために必要なことはほとんどありません。また、完全なセキュリティソリューションも利用でき、ユーザによる制御や不当なアクセスを防止します。
結果
ロックウェル・オートメーションの移行ソリューションは、時間を節約し、本質的に間違った接続などの完全な再配線に関連するリスクが発生しにくくなります。ライト氏は次のように説明します。「長年にわたって他のI/Oプラットフォームを移行してきました。ロックウェル・オートメーションのシステムは大きな改善をもたらしました。このプロジェクトは2015年1月/2月に稼働し、これまでのところ問題はありませんでした。すべてが非常にうまく機能し、ネットワークの安全と堅牢性が向上しているという安心感が加わりました。」
ライト氏はさら説明します。「また、EtherNet/IPを使用することでリモート接続できるようになり、新しいネットワークは古いシステムのDH+ネットワークよりもはるかに高速で滑らかになりました。ABNは、これらの新しいネットワークのおかげで、すべてのABNの施設でリモートサポートを提供するように依頼しており、独自のリモートアクセスができるようにしています。グラフィカルな画面を使用して、通信レベルからハードウェアまでの診断を提供できます。」
ABNのグループ・エンジニアリング・マネージャであるリンゼイ・シャープ氏は次のように述べています。「最新のソリューションが必要であることがわかりました。データストア・システムズ社が提供するロックウェル・オートメーションのシステムは、すべてのボックスを確実にチェックしました。新しいネットワークとコントローラにより、プロセスとインフラを非常に明確に可視化できます。また、将来のアップグレードパスは、オープンプロトコルを使用しているため、それほど複雑ではなく、より簡単になります。自社とデータストアの両方へのリモートアクセスも、コスト削減とダウンタイムの点で多くの利点をもたらします。総合的なアプローチにより、品質と管理レベルを維持し、お客様を満足させることができます。」
ライト氏は次のように結論付けています。「ロックウェル・オートメーションのチームは、特に少し違うものを探している場合は特に、ディスカッションとサポートに対して常に非常にオープンであることがわかります。彼らは私たちを優先ルートに押しつけません。かわりに、彼らは私たちのニーズに耳を傾けます。ロックウェル・オートメーションソリューションは、利用可能な最も安価なオプションではありませんでしたが、長期的には、OEE (総合設備効率)、資産使用率、および全体的なライフコストに関して明確なコスト優位性があります。ABNにはロックウェル・オートメーション製品の以前の経験があり、設置の初期コストはライフコスト全体を反映していないことと、ABNがロックウェル・オートメーションに固執しているという事実がこのプロジェクトのハードウェアの選択を正当化することを幸運に思いました。」
公開 2016/11/14