Barroグループは家族経営の会社で、資源、製造、流通に注力しています。1946年に設立されて以来、プレミックストコンクリート、採石場製品、その他の建設資材の供給において卓越した評価を得てきました。
グループは採石場と砂場を操業し、採石場製品の抽出、販売、流通を行ない、原材料の継続的な供給、高度なプレミックスコンクリート製造、コンクリート屋根瓦、品質管理実験施設、効率的な流通をすべて安全な作業環境の下で提供します。
安全はBarroグループの主要な優先事項であり、そのため、グループの統合企業管理システムはAS/NZSISO 9001: 1994の要件に認定されています。
増加する消費者の需要を満たすために、Barroグループはビクトリア州ポイントウィルソンのマウンテンビュー採石場で新しいグリーンフィールドの採石場を開発することを模索し、プロジェクトの入札を要請しました。
新工場の4つの電気入札パッケージのすべてをGordyn & Palmerが引き受けることになりました。パッケージには、電気制御システム、電気工学と配電盤、電気設備の設置と立上げ、高電圧の設計と設置が含まれていました。
Gordyn & Palmerは、1978年から営業している完全所有の民間企業で、産業用プラントのオートメーションシステム、電気工学、電気設備を専門としています。
「革新を通じて卓越性を提供する知識のある組織」としての会社の評判は、オーストラリア全体や海外でよく知られており、尊重されています。
今後の課題は、最新のテクノロジを使用して、生産性と信頼性のベンチマークを設定する最先端の破砕処理プラントを提供することでした。