ソフトウェアがダウンタイムを削減
コンディション・モニタ・データはプラントのSCADA (監視制御およびデータ収集)システムに使用され、すべての測定ポイントの振動および温度レベルと傾向をリアルタイムで表示し、プラントの計画外の停止を引き起こす可能性がある重要なコンディション・モニタ・イベントをオペレータに警告します。
さらに、振動レベルのデータはプラントHistorianに保存され、詳細なスペクトル振動情報は、コンディションモニタの技術者によって分析されて故障傾向にある機器を検出するロックウェル・オートメーションのEmonitor®ソフトウェアを使用して取得および保存されます。
「Emonitorソフトウェアは、履歴トレンド分析とリアルタイムのデータ表示の両方の機能を提供するため、予測モニタシステムの成功の鍵です。振動レベルをリアルタイムでモニタして「異常」と検出されたものはすべて、さらに調査するためにEmonitorシステムに照会されます」と、リデル氏は述べています。
ターミナルは、無視された場合、多くの場合に壊滅的な障害を引き起こす可能性のある障害の早期検出からすでに恩恵を受けています。「コンディション・モニタ・ソリューションは、チェックしないままにしておくと、計画外の重大なダウンタイムを引き起こす可能性のある、毎年少なくとも10の振動異常を識別します」と、リデル氏は説明します。
ギアボックスカップリングの故障は、異常な振動周波数が検出され、さらに調査された状況の一般的な例です。以下の例では、出力シャフトの回転速度として識別されたブーム・コンベア・ギアボックス全体で低周波振動が検出されました。Emonitorソフトウェアを使用して障害の傾向を取得および分析し、カップリングを取り外してテストし、カップリングの障害を検出しました(ヘアラインクラック)。
他の例では、入力速度の周波数での過度の振動と高調波がギアボックス全体で検出され、入力シャフトベアリングの周囲に過度のクリアランスがあることが示されました。このギアボックス入力シャフトの緩みの障害は、計画外の機器のダウンタイムが発生する前に検証および修復されました。