OPTIMA packaging group GmbHは、ハイエンドの液体および固体製品の精密な分注、充填、包装、取り扱いを行なう技術的リーダです。
製薬・バイオテクノロジ、診断、医療製品、衛生、食品、化粧品・美容、ろ過、化学、ライフスタイル製品、エネルギーなど、複数の産業分野をサポートする同社には、シンプルな「We care for people (私たちは人を大切にします)」というミッションを掲げています。
そして、この信条は、オプティマ社のソリューションが、医薬品、医療品、食品、化粧品などの貴重で繊細な商品を、安全、確実、かつ十分に保護された状態で世界中の人々に届けることを保証することを意味しています。
OPTIMA packaging Group GmbHのマネージングディレクターであるステファン・ケーニヒ博士によると、「私たちはソリューションプロバイダです。私たちは、お客様のニーズに応えるため、実績のあるプラットフォームをベースに、アプリケーションに特化したシステムとテクノロジを提供し、優れた専門知識とチームスピリット、そしてあらゆる新しい課題を解決するコミットメントをもって、日々最善を尽くしています。そして、世界中に広がるサービスネットワークで、これらのシステムをライフサイクルを通して維持します。」
同社の主要市場のひとつである紙ベースの衛生用品は、他の多くの産業と同様に、同じ機械でより幅広い製品を生産するために、より柔軟な生産と迅速な切換えが要求されます。
包装の柔軟性はさまざまな要素で定義されますが、多くの機械の心臓部である製品供給システムは、何を供給し、どこに供給し、どれだけの量を供給するかを決定します。オプティマ・ノンウーブンズ社の社長であるオリバー・レブストック氏によると、「市場にある機械は固定ピッチのフィードシステムを使用しており、包装の俊敏性の可能性を直ちに制限してしまいます。一方、当社の新しいOPTIMA HSC高性能横型カートナーは、ロックウェル・オートメーションのiTRAKインテリジェント・トラック・システムの導入により、包装に新しい柔軟性がもたらされました。」
iTRAKを使用することで、オプティマ社はほぼ無限の柔軟性を持つ製品供給ピッチを提供することができ、大きなダウンタイムなしにすぐに変更することができるようになりました。レブストック氏は「このようにピッチを電子制御できるようになったことで、より多様な製品や包装形態に対応できるマシンを提供できるようになりました。そして、この2つは、私たちがサービスを提供する業界にとって重要な原動力となっています」と、説明します。
開発グループリーダであるグスタフ・マルヴィッツ氏は次のように語っています。「私たちのマシンは、既存のマシンよりも高速で柔軟性が高いだけではなく、仮想試運転ソフトウェアEmulate3Dによるシミュレーション機能を活用し、設計と試運転も効率化しました。このアプローチにより、マシンを設置する前にプロセスソフトウェアを開発し、テストすることができます。また、一般的なライブコミッショニングサイクルよりも多くのテストを実施できるため、プロセスソフトウェアの品質も高くなります。さらに、すでにお客様のところに設置されている機械の場合、機械を停止させることなく、シミュレーションモデル内で改善案を開発し、テストすることができるため、より良いカスタマサポートを提供することも可能です。」
1922年に設立されたオプティマ社の歴史は、3世代にわたるビューラー家の歴史と密接に関係しています。伝統と一貫性があれば、新しい取り組みや変化が生まれます。そして、このダイナミックで生産性の高い化学反応は、オプティマ社の継続的な成功の証であり、「100 Years of Future」を可能にしました。
顧客業務の改善と合理化のために最新技術を導入・展開することが、同社が高い評価を得ている理由の1つであり、ロックウェル・オートメーションの製品の利用がこれを支えています。オリバー・レブストック氏は、「ロックウェル・オートメーションは、オプティマ・ノンウーブンズ社の主要なオートメーションサプライヤの1つです。その能力だけでなく、私たちの顧客のほとんどが、そのオートメーションソリューションを求めているという事実もあります」と、結論付けます。
当社のソリューションがお客様のデジタルトランスフォーメーションをどのように支えているか、ご覧ください。
公開 2023/04/28