課題: 市場の動きに合わせてコストをコントロールしながら生産量を最大化する
米国では、ガソリンにエタノールを使用することを奨励または義務付ける政策を採用する都市や州が増えており、燃料用エタノールの需要は続いています。ドライグラインドのエタノールの生産では、家畜の飼料として需要のあるDDGS (distillers dried grains with solubles: 可溶性物質添加乾燥蒸留穀物残渣)やWDGS (wet distillers grains with solubles: 可溶性物質添加湿潤蒸留穀物残渣)も生産します。
このように、付加価値の高いエタノール生産施設の建設に興味を持った農家やビジネスマンが集まって始まった委員会が、すぐに本格的なエタノールプラントになったのは、驚くべきことではありません。このプラントは、1300万ブッシェルのトウモロコシを粉砕し、3500万ガロンのエタノールを生産し、年間17万トン以上の湿潤乾燥穀物とジスチラーズ・ドライ・グレイン(乾燥蒸留穀物残渣)を生成することができます。
エタノール、DDGS、WDGSの市場が急速に拡大しているため、製造メーカはコストを抑えながら生産量を最大化しなければならないという大きなプレッシャーに直面しています。複雑な生産プロセスの中では、わずかな変動要因でも、生産量、市場投入までの時間、操業コスト、利益率に影響を与えるため、エタノール生産者は、市場の動きと操業効率のバランスを常にとる必要があります。