ダンロップ・エアクラフト・タイヤ社はイギリスに本社を置き、アメリカと中国にもリトレッドおよびアフターマーケットサービス施設を構えています。ダンロップは、エアバス、ボーイング、ボンバルディア、エンブラエルなどのメーカの多くの人気のナローボディ、ワイドボディ、リージョナル、軍用機向けに世界クラスの航空機タイヤの設計、製造、リトレッドを行なっています。
- 非効率につながる事後保全アプローチ
- 現場のエンジニアが不足しているため、利用可能なエンジニアの作業負荷が倍増
- 保守データ管理は紙とExcelに依存しており、保守作業をスケジュールまたは計画する能力が限られている。
- メンテナンスのスケジュールと実行の効率化
- リソースの割当ての改善とデータ収集における人的エラーの削減
- 早期のリスク検出と介入による故障防止
- 過去の作業指示データと機械履歴の可視性の向上
課題
課題: 事後保全の克服
他の多くの製造チームと同様に、英国の大手タイヤ製造メーカであるダンロップ・エアクラフト・タイヤ社は、事後対応式のメンテナンスを行なっていましたが、これは製造施設を稼働させ続けるための信頼性が高く効果的な方法ではありません。現場のエンジニアが不足しているため、現場のエンジニアの作業負荷が倍増していました。
さらに、保守データはMicrosoft Accessで構築された社内データベースに保存されていました。データベースには保守作業をスケジュールまたは計画する機能がなく、それらのタスクは紙とExcelで行なわれていました。
これにより、運用が大幅に遅くなり、事後対応戦略に伴う毎日の火消しから逃れることがさらに困難になりました。ダンロップ・エアクラフト・タイヤ社のプラントおよび制御エンジニアであるマイケル・トーマス氏は、生産性を向上させたい場合、この保守管理プロセスでは不十分であることを知っていました。
ソリューション
Fiixを選択
ソフトウェアを選択する上で、耐久性が重要な要素でした。Fiixはロックウェル・オートメーションに新たに買収されたソフトウェア会社です。ダンロップタイヤの工場の設備は主にロックウェル・オートメーションのPLCによって制御されているため、ブランドに対する信頼が確立されていたため、Fiixは簡単に販売できました。
ソフトウェアのニーズに関して、ダンロップタイヤは機械の履歴と作業指示の履歴データを表示できるシステムを探していました。最後に、エンジニアが施設内のどこからでも電話やタブレットでログインして作業にアクセスできる必要がありました。
結果
Fiix CMMSの日常的な使用
Fiix CMMSへの切換えによる影響は、チームにとってかなり早く現れました。「最初の数か月で改善が見られました」と、マイケル氏は言います。例えば、CMMSの使用には、以前は手作業でレポートを作成しなければならなかった工場長向けの毎日のレポートの作成が含まれます。「時間の節約が飛躍的に増えました」と、マイケル氏は言います。
分析ツールを使用して毎日作成されるレポートは、毎週のメンテナンス会議で報告される平均故障間隔(MTBF)などの追跡に重要です。
Fiix CMMSを導入することで得られるその他のメリットには以下のものがあります。
- 時間管理の改善: 紙とExcelを廃止し、機械データへのアクセスを改善することで、チームは答えを見つけるのに費やす時間を減らし、問題解決に多くの時間を費やすことができました。
- 意思決定の強化: 日次レポートと週次レポートにアクセスすることで、より適切な意思決定が可能になりました。
- データ品質の向上: データの品質に人為的エラーがなくなり、より正確なスケジュールとリソース割当てが可能になりました。
追加ソリューション: Fiix Asset Risk Predictor
Fiix CMMSを約1年間使用した後、マイケル氏はこの新しい予知保全ツールであるFiix Asset Risk Predictor (ARP)について知りました。マイケル氏は、ARPは資産が故障するリスクがあるかどうかを予測して報告できるため、テストする価値があると感じました。
CMMSと予知保全ツールの両方の力を活用することで、温度と圧力を記録するために使用している他のシステムと素早くクロスチェックすることで、過去の故障の根本原因分析を実行できます。
また、個々の資産リスク閾値に基づいて自動作業指示書を作成するようにシステムを設定しました。短期間に所定の数の「アンバーアラート」が発生すると、システムはFiix® Asset Risk Predictors、処方的メンテナンス機能を使用して自動作業指示書を発行します。「リスクスコアの使用は本当に役に立ちました」とマイケル氏は言います。
理想の組み合わせ: Fiix CMMSとAsset Risk Predictor
ダンロップタイヤは、Fiix ARPを残りの資産全体に展開するのに時間をかけていますが、幸いなことに、本格的な障害はまだ発生しておらず、引き続きその機能を活用する機会を模索しています。今後、同施設は、テクノロジを活用して保守作業を最適化し続け、産業保守管理におけるデジタルツールの重要な役割を確認することを目指しています。
このケーススタディは複製版であり、オリジナルはFiixのウェブサイトで入手できます。オリジナルバージョンをお読みになるには、ここをクリックしてください。
公開 2024/09/24