お客様へのご提案
英国王立造幣局は英国最古の企業です。現代的なサステナビリティの倫理を長期戦略の中心に据え、電子廃棄物から貴金属やその他の物質を回収するために使用される非常に有望な技術に投資し、強化し、規模を拡大してきました。
新たな貴金属回収ソリューションが大きな可能性を示しているが、これは商業生産量に達するまで開発、拡張、微調整が可能な場合の話です。
以下を含むロックウェル・オートメーションのソリューションが導入された。
- PlantPAx®分散制御システム(DCS)
- オペレータワークステーション(OWS)、エンジニアワークステーション(EWS)
- 広範なインフラ整備
- 初回処理で金を抽出
- すでに500トンの電子廃棄物を処理し、FY24/25の目標400トンを上回っている。
- 工場は商業的な可能性を証明し、今後は他の場所にも広く展開する予定
課題
プロジェクト開始当初、カナダのExcir社が開発した抽出技術はプロトタイプの形でしか存在しなかったため、王立造幣局の目標である年間4,000トンを達成するためには、さらなる大幅な開発と拡張が必要でした。このような技術的、処理的なハードルは、厳しく管理されたスケジュールと投資によってさらに高くなりました。
ロックウェル・オートメーションUKのマネージングディレクターであるフィル・ハドフィールドは次のように説明しています。「これは決して簡単なプロジェクトではありませんでした。複数の課題があり、そのなかには私たちではどうすることもできないものもありました。しかし、私たちの経験豊富なプロセス技術チームと緊密に統合された技術ファミリーが、抽出プロセスをより厳密な管理下に置き、それが確立されれば、さらなる進化と最終的なスケーリングがもう少し容易になることはわかっていました。」
ソリューション
英国王立造幣局の新しい貴金属回収施設では、回路基板がコンベアシステムを通じてリアクタに供給され、その結果生じたスラッジが、特殊な化学プロセスを用いて分離、選別、ろ過を受け、厳密に制御された沈殿プロセスで、混合材料から溶融金やその他の貴金属が抽出されます。
このユニークな化学処理によって、電子廃棄物に含まれる金の99%が抽出されます。重要なことに、このプロセスは高温製錬ではなく、室温で行なわれます。
貴金属だけではありません。プリント基板のすべての部品は、造幣局の循環経済と関連するネットゼロ計画の不可欠な部分として、有害な臭化物を除去する「脱臭」されたガラス繊維の副産物でさえも、説明することができます。
ロックウェル・オートメーションのライフサイクル・サービス・チームは、PlantPAx® DCSシステムをベースとした完全なプロセス制御ソリューションを提供しました。これは、生産最適化のためのアクションを推進するための洞察を提供するコンテキスト化されたレポートと、工場フロアの計測器から役員室までの統合を可能にします。
PlantPAx DCSは、企業がより良い、より迅速なプロセス制御の意思決定を行なうためにグローバルに使用されており、ローカルなプロセス変数だけでなく、多くの場合お客様の要求によって変化する仕様に対しても、より迅速に対応することを支援します。
PlantPAxは、プロセスの成長と進化に合わせて拡張できる能力により、このプロジェクトに理想的であることが証明されました。また、PlantPAxは複雑なプラント内の異種の機器を接続し、20年以上ロックウェル・オートメーションと協働してきた造幣局のエンジニアが慣れ親しんだインターフェイスを使用して、それらを1カ所で制御します。
ハドフィールドは次のように述べています。「システムアーキテクチャにより、異なるベンダーがプラントの異なる部分を製造し、それをすべて簡単にプラグインし、稼働時にはプラント全体のインフラを1つにまとめて制御することができます。これにより、このようなプロジェクトでよくあるような、バラバラの制御システムを排除し、共通のログオン、変更管理、アラーム管理、データロギングなど、プラント全体で見える最適化の改善を実現し、総所有コストの削減に貢献します。」
結果
当初の不確実性と複数のプロセス変数があったにもかかわらず、中間パイロット段階からの洞察なしに、システムが最初のランで、スケールで金を供給したとき、すべての関係者のエンジニアは喜びました。
英国王立造幣局の製造革新担当ディレクターであるトニー・ベイカー氏は次のように述べています。「初期段階での多くの挑戦の後、すべてが計画通りに進んでいることに満足しています。実際、今年の初めに500トンを達成した時点で、2024/25年の目標である400トンをすでに超えています。」
「プロセスの微調整とパラメータの最適化はまだ続いていますが、より効率的な前工程、並行工程、後工程とともに、本当に優れた材料分離を実現しています。このプロジェクトの成功は、いくつかの要因が組み合わさったことによります。全員が力を合わせて課題に取り組んだことが功を奏しました。」
「これにより、年間4,000トンの目標達成への道筋が確実になりました。回収した原料の利用に関しては、すでに話し合いが進んでおり、この技術をさらに拡大する計画もあります。」
公開 2024/11/27