Shawpak社は2013年に設立され、CEOのデビッド・ショー氏は、従来長さ6メートルで直線的だった熱成形機を、実際には同じ出力でより小さな設置面積に凝縮できると結論付けました。このアイデアは、最終的に同社の革新的なロータリ式熱成形機につながりました。
従来の線形熱成形機とは異なり、Shawpak社のロータリ式熱成形機はドラムを使用して医療機器の成形、充填、シールを行ないます。ドラムを使用することにより、機械のサイズを大幅に縮小できるため、クリーンルームの占有面積がはるかに少なくなります。
広範なポートフォリオ
Shawpak社の熱成形機にはさまざまなサイズがあり、硬質パックとフレキシブルパックの両方を製造でき、パウチマシン(三方および四方シール)、硬質ブリスターマシン、デスクトップ・パウチ・シーラー、シャトルマシン、リニア式熱成形機が同社のポートフォリオに加わります。
セールス&マーケティングディレクターのトニー・クロフツ氏は次のように述べています。「当社の機械は通常、医療機器製造会社、製薬会社、ロボット/オートメーション会社によって購入され、自社の包装ラインに組み込まれています。クリーンルームスペースのコストプレミアムのため、ドラム式熱成形機のサイズはお客様にとって非常に魅力的です。従来のリニアマシンが占めていたスペースに複数のドラムベースのマシンを取付けることができます。」
柔軟性&サステナビリティ
「ツールの柔軟性も重要であり、当社ではツールを交換するための簡単な手順を提供しており、最終的にダウンタイムを削減します。サステナビリティ(持続可能性)も重要な要素であり、フレキシブルなブリスターパックを製造する際に当社の回転機械が廃棄物ゼロであることを私たちは誇りに思っています。材料の幅が治具と同じなので無駄なくパックができ、コストを節約できるだけでなく、ゴミ箱も不要になります。このマシンは単相でもあるため、特別な電力インフラは必要ありません。」
最近、すべての制御ソリューションをロックウェル・オートメーションに移行した同社は、お客様にサプライチェーンに対するより優れた制御を提供することで、新型コロナウイルスのパンデミック中およびその後も輝く光となりました。
「新型コロナウイルス感染症以降、包装材料、特にパウチの供給に大きな問題が発生しました」と、クロフツ氏は説明します。私たちはお客様と緊密に連携し、問題の根本を突き止め、下流の既成パウチサプライヤへの依存をなくすことを可能にする製袋機を開発しました。これは非常に人気があったため、他のソリューションの開発を検討しました。そのうちの1つは、既成の硬質ブリスターパックの不足に対処するものでした。
「リードタイムが長くなり始めたため、一部のお客様が将来の生産に必要な梱包材を保管するための施設を購入したり、レンタルしたりしていると聞きました。そこで、パウチ製造機と同様の取り組みとして、お客様が自社のラインに垂直に統合し、ロールストックからパッケージを構築できる硬質ブリスター製造機を開発しました。」
医療機器業界の規格
どちらのマシン(および同社のポートフォリオの他のマシンも)は、ロックウェル・オートメーションの制御およびオートメーションソリューションを使用しています。私たちは最近、制御システムをロックウェル・オートメーションに移行しました。これは、新しい従業員がLogix環境についての非常に深い知識を獲得しただけでなく、当社の輸出品の多くが向かう米国市場の標準でもあるためです。
ロックウェル・オートメーションのソリューションにより、以前のサプライヤと比較して追加の機能が提供されると同時に、お客様の要件をより徹底的に満たすことができました。簡単に言えば、技術的な質問をテーブルから取り除きます。これに加えて、ほとんどのユーザ要求仕様(URS)は、ロックウェル・オートメーションの制御を規定しているか、ロックウェル・オートメーションが適合できることがわかっている機能要求のリストを持っています。
当社の制御システムの機能により、誰もが要求するほぼすべてのものを提供できるようになりました。接続性も移行において大きな役割を果たしました。以前のサプライヤは「イーサネットを話せなかった」ため、プリンタを追加することさえ簡単ではありませんでした。
法規制への準拠 - 現在および将来
最後に、CFR21 11への準拠は不可欠です。当社は医療市場に参入しているため、システム設定とデータ エクスポート機能の検証と問い合わせを提供する必要があります。そして、ロックウェル・オートメーションは、必要なすべてのボックスにチェックを入れることができるという自信を私たちに与えてくれます。
医療機器要件(MDC)はますます増大しており、運用データを問い合わせることができる包括的な制御システムにアクセスできることが重要です。私たちは今後5~10年を考え、お客様がコンプライアンスを遵守し維持するために何が必要になるかを考えなければなりません。
OEMおよび機械設計ソリューションの包括的なポートフォリオについては、こちらをご覧ください。
公開 2023/05/02