空港は、人、飛行機、製品を安全に、確実に、滞りなく移動させる、緻密に編成された物流オペレーションです。
そのため、ソリューションインテグレータであるIntellimodus社は、世界中の目的地にいる乗客に手荷物を届ける空港のシステムを専門に設計しています。
SEA空港のシームレスな運用には、高度なシステムが不可欠です。2019年には5,000万人以上がSEAを利用しました。SEAは過去5年間、米国で最も成長している空港です。
この空港では、旅行者の満足度を維持するために、完璧な手荷物取り扱いシステム(BHS)を必要としていました。また、セキュリティと乗客の安全を向上させるために、爆発物検知システム(EDS)装置を備えた運輸保安局(TSA)の追加要件を満たす必要がありました。
この空港では、BHSを安全で冗長性のあるシステムで分散管理することを希望していました。これにより、顧客満足度が向上し、システムが常に利用可能であることが保証され、世界の旅行需要を満たすために空港が成長し続けることが可能になります。
分散型戦略
SEAのエンジニアリング会社は、Intellimodus社およびロックウェル・オートメーションと協力して、分散型システムに単一障害点を持たないシステムを開発しました。国内線ターミナルにおける手荷物最適化プロジェクトおよび国際線到着施設プロジェクトにおいて、ロックウェル・オートメーションは、BNPアソシエイツ社とIntellimodus社と共に、Drive-In-A-Box (DIAB)を開発しました。
DIAB構成では、自動デバイス構成(ADC)を備えたPowerFlex 525ドライブが使用されており、数分以内にドライブを無停止で交換することができ、潜在的な手荷物遅延のリスクを低減することで旅行者の体験を良好に保つことができます。
この設計には多くの問題があったため、チームはDIABを可能な限り小さくしながら、冗長PLCを導入してネットワークを証明する作業を行ないました。このシステムでは300台以上のDIABが使用されており、各DIABにはPowerFlex 525可変周波数ドライブ、ロータリディスコネクト、パイロットデバイス、1799E I/Oカード、端子台、クイック・コード・セット・コネクタが底部に設置されています。