シールドエアー(SEE)社は、生鮮食品、ヘルスケア製品、eコマースで出荷される商品など、必要不可欠な商品を保護するデジタルで自動化されたサステナブル(持続可能)な包装ソリューションを設計、製造するグローバル企業です。CRYOVAC®ブランドの食品包装やBUBBLE WRAP®ブランドの包装で知られており、食料品店で食品を購入したり、オンラインで商品を注文して自宅に届くとき、それらはSEEの包装によって安全かつ無傷に保たれている可能性があります。
ビデオをご覧ください
同社は、高品質の包装ソリューションを提供するというSEE社の使命に加え、サステナブルな未来の形成に深く関与しています。同社のチーフグロース&ストラテジオフィサーであるセルジオ・ププキン氏は次のように述べています。「今日、世界には大きなリサイクル問題があります。私たちは、包装のサーキュラーエコノミー(循環型経済)を推進するために、より多くのことを行ないたいと考えています。」
SEE社は、2025年までに「100%リサイクルまたは再利用可能な包装ソリューションを設計または開発し、ソリューションに平均50%のリサイクルまたは再生可能なコンテンツを組み込むことで廃棄物を排除し、高度なリサイクル技術およびインフラに協力する」ことを公約しています。
セルジオ氏は、この使命を達成するために、最新のテクノロジと創造的なアイデアを組み合わせて、まったく新しいソリューションを革新的に構築する研究開発に投資してきたと説明します。「私たちは、サーキュラーエコノミーを推進するためにリサイクルを増やしたいと考えていますが、私たちの製品の多くはまだ発展途上です。そこで、私たちはさまざまなパートナと協力し、適切な製品を多くの人々に届けるという問題を解決しつつ、サーキュラーエコノミーの推進に貢献できるようにしています。」
ロックウェル・オートメーションは、SEE社と協力し、包装設計におけるサステナビリティを高めるための研究開発を支援できることを誇りに思います。私たちは、SEE社の専門知識、業界のリーダとしての能力、そして世界をより良くするための努力を高く評価しています。
公開 2022/10/27