オリオン・パッケージング社は、ヘビーデューティ産業用ストレッチ包装技術のリーダです。食品・飲料、製薬、家庭用品、産業製品業界のメーカにサービスを提供するクラス最高のパッケージング・加工ソリューションブランドのファミリーであるProMachの一員です。オリオン社はロックウェル・オートメーションのPartnerNetwork™プログラムのメンバーです。パット・パウノール氏はオリオン・パッケージング社の営業部長です。
- 製品の安全性を最大限に高め、資材の使用量とコストを最小限に抑えながら、ストレッチラッピングで製品をパレットにユニット化
- 使いやすく、メンテナンスが簡単で、短納期で納入可能な機械の調達
- 高品質ストレッチ包装機であるOrion Flexラインはロックウェル・オートメーションの制御を採用し、納期と使いやすさの両方を改善
- 均一で再現性のある包装
- 返品、再梱包、再出荷の減少
- クラス最高のリードタイムを誇る米国製マシン
課題
柔軟な貨物輸送ソリューション
今日のグローバル市場では、製品が倉庫から販売地点までかなりの距離を移動することがよくあります。輸送中の商品は、湿気、乱暴な取り扱い、不適切な保管など、多くの危険にさらされます。
破損を防ぐため、ほとんどの企業は製品をパレットに載せ、プラスチックフィルムの層で包むことでユニット化しています。薄いプラスチックフィルムであるストレッチラップは、張力を加えることで製品を所定の位置に保ちます。ストレッチラップはまた、製品をほこりや水、その他の潜在的な汚染物質から保護するのにも役立ちます。また、ストレッチラップの層数を増やせば、(ある程度までは)製品のパレットをよりよく保護することができますが、ストレッチラップの使用量を増やせば、輸送コストはすぐに上昇し、プラスチック廃棄物も増加することになります。
オリオン・パッケージング社のセールス・ディレクターであるパット・パウノール氏は次のように述べています。「輸送中に破損した貨物は送り主に返送され、そこで再パレタイズ、再包装、再出荷が必要になります。パレット1枚当たり700ドルから5000ドル以上のコストがかかることもあります。」
このソリューションへのニーズが高まる中、オリオン・パッケージング社では、同社の高級機械ラインの制御システムに信頼性と一貫性のあるパートナを必要としていました。同社は、ロックウェル・オートメーションの制御装置を同社の高品質ストレッチ包装機Flexラインに統合することを決定しました。
ソリューション
効果的で反復可能なパフォーマンス
お客様がストレッチラップの使用量を管理できるように(工程でストレッチフィルムが最もコストがかかる)、Flexラインのマシンはストレッチフィルムの使用量を最小限に抑えながら、製品のパレットを迅速かつ効率的に包装できるよう設計されています。
- S-Carriage InstaThread Pre-Stretch Film Carriageは、フィルムを貼る前に最大260%まであらかじめ伸ばします。これにより、必要なフィルムの量が大幅に削減され、コストダウンと廃棄物の削減につながります。
- Orion RevoLogic™技術は、歯数計数技術と積載高さ検知光電センサを使用し、製品の固定に必要な正確なラップ数を適用します。
- ロックウェル・オートメーションの構成済みのソリューションビジネス(CSB)とのパートナシップにより設計された制御システムは、Micro850® PLC、PowerFlex® 525ドライブ、PanelView™ 800グラフィックターミナル、Stratix®イーサネットスイッチを使用しています。この制御システムは、使用、セットアップ、保守、修理が簡単です。
その結果が信頼性が高く、オペレータにもメンテナンススタッフにも使いやすいストレッチラッパーです。
「Flexのパレット包装機に、上部に3ラップ、下部に3ラップと指示すれば、その通りに3ラップが適用されます。他の技術では「ホーム」ポジションを読取り、3つのラップと余分なラップを適用します」と、パット氏は説明します。
この一貫性はプレストレッチにも当てはまります。パット氏によると、「ストレッチラッパーは、パレットが運ばれてくるたびに同じ仕事を行ないます。手作業でラップを伸ばした場合、午前中には40%のプレストレッチが得られるかもしれませんが、午後になると20%程度にしかなりません。機械によるストレッチはより効果的で一貫性があり、毎回260%のプレストレッチが得られます。」
結果
オリオン社のお客様は、Orion Flexラインと、Orion S-Carriageを使用する他のストレッチ包装機のおかげで、現在フィルムコストを最大15%節約しています。
パット氏は次のように述べています。「ストレッチラップの節約に加え、私たちのお客様は労働力の節約を経験しています。機械によるアプローチは効率的で、より効果的です。同じ時間でより多くのパレットが包装され、オペレータの手戻りも少なくなります。」
パット氏は次のように述べています。「オリオンは、ミネソタ州アレキサンドリアにある施設から、お客様の手元に機械を迅速に届けることができます。季節にもよりますが、ほとんどの機械を2~4週間で納品できることを誇りにしています。ロックウェル・オートメーションをパートナおよびサプライヤとして迎えることで、信頼できる一貫したコンポーネントと部品の供給が可能になりました。カスタムプログラミングやアプリケーションを必要とするユニークなプロジェクトでも、ロックウェル・オートメーションのサービスとサポートは高い満足を与えてくれます。」
公開 2023/09/05