2004年にフランスのヴァンデ県レ・シャールを拠点に設立されたMGテック社は、自らの職業に情熱を傾ける従業員のスキルが、会社の拡大と成長に役立ってきたと説明します。エリック・ゴーティエCEOは、品質と工業性能に関する絶え間ない研究が、このような状況を裏付けていると指摘します。
MGテック社の事業開発担当であるシャルル・ジロー氏は次のように述べています。「当社は包装機、カートニングマシン、ケース立て機、ケースパッカー、パレタイジングマシンなど、二次・三次製品用の包装機器を幅広く提供しています。また、さまざまな機能を備えた産業用包装ラインも提供しており、お客様の生産ラインを産業界のニーズに合わせることができます。」
この素晴らしい技術ポートフォリオにより、同社は乳製品、ベーカリー、菓子、デザート、生鮮食品、紅茶、コーヒー、食肉、ペットフード、化粧品、一般食料品など、幅広い市場をサポートしています。
同社のベストセラーの1つは、連続型と連続型があるラップアラウンドケースパッカーです。ジロー氏は次のように説明します。「MGテックのパッカーDNAは競合他社とは異なります。私たちは、入荷した製品を可能な限り個別にピッキングし、物理的な接触を最小限に抑えることで、製品の完全性を尊重し、ロボットを使用して、照合段階を経ずに直接カートンに積み込みます。この設計原理により、当社のケースパッカーは操作が非常に簡単なだけでなく、工具を使用することなく、バッチ/フォーマット間の変更を迅速に行なうことができます。」
多くのお客様にとって興味深いのは、30kgまでのオープントレイをユーロパレットまたはUSパレットにパレタイズする、同社の新製品コボティック・パレタイザでしょう。垂直軸を追加することで、トレイを最大2,500mmのパレットに積み重ねることができます。ジロー氏は次のように述べています。「当社のコボティック・パレタイザは、より小さな設置面積でお客様に柔軟性を提供し、手動パレタイゼーションから自動パレタイゼーションへの移行を支援するソリューションをお探しのお客様に最適です。」
ジロー氏はさらに付け加えます。「当社では、すべての機械にロボットとビジョンシステムを使用しています。また、最大の生産性を維持するために、多関節ロボットや3軸、4軸、5軸のデルタロボットなど、独自のロボットを開発しています。また、ファナックをはじめとするロボットやコボットのサプライヤとも強力なパートナシップを築いています。」
ファナックは、戦略的アライアンスパートナとしてロックウェル・オートメーションのPartnerNetwork™に参加しています。
この点で、ロックウェル・オートメーションは、具体的な技術開発だけでなく、北米市場への進出においても、MGテック社にとって極めて重要な存在であることが証明されています。MGテック社が高く評価している主な特長の1つは、オートメーションソリューションで使用されているオープンアーキテクチャです。
ジロー氏は次のように述べています。「MGテックはブラックボックスを作りません。私たちは、エンドユーザがプログラムにアクセスできるようにし、技術者やオペレータがパラメータを簡単に変更できるようにしています。新しいフォーマットは、難しいものではなく、簡単に作成できるものでなければなりません。」
オートメーションソリューションが提供する接続性は、MGテック社の新しいIN USEプラットフォームもサポートします。「IN-USEを使用することで、お客様は当社のサービス部門とのチャットエリアや、更新された機械のドキュメントを閲覧することができます。これに加えて、予知保全ルーチンを作成するための生産・効率データを記録するためのモニタ機能もオプションで提供しています。また、機械にはテレメンテナンスシステムも装備されており、機械内の戦略的な位置に設置されたカメラを使って、発生したイベントを記録することができます。」
「ロックウェル・オートメーションとは長年にわたって協業してきました。食品市場の大手企業であり、強力なグローバルネットワークを持っているため、北米市場への進出にも役立っています」と、ジロー氏は締めくくりました。
スマート機能の開発をどのように支援できるか、こちらからご覧ください。
公開 2023/05/04