「システムデータを収集するために、別のSCADAソリューションも構築していましたが、新しいPlantPAx DCSがこれを代行してくれるので、複数のHMIを使用するかわりに、すべての重要なデータを1つのビューポイントにまとめることができます。」
İSAŞ社はまた、新しいレポーティングシステムによって、オペレーションチームがリアルタイムデータにはるかに深くアクセスできるようになったため、柔軟性が大幅に向上しました。消耗品の管理が強化され、ポンプの制御が改善されたことでエネルギー消費量が削減されたため、プラントの効率も向上しました。
キュチュクサリ氏は次のように結論付けています。「オペレータインターフェイスも、このマシンを際立たせています。操作がとても簡単です。ロックウェル・オートメーションが発行したISA 101白書のガイドラインを使用して、オペレータ画面を完全に再設計しました。以前のHMI画面は複数の色を使っており、単に忙しすぎました。ベストプラクティスのガイドラインに基づく新しい画面はグレースケールで、太字の色はアラームや懸念事項のある部分にのみ使用しています。これにより、重要なデータがリアルタイムで提供され、オペレータはプログラミングレベルに入ることなくパラメータを微調整できるようになりました。
「より技術的で詳細な診断ツールは、システムをより効率的に維持するのにも役立ちます。こうすることで、供給中断のリスクを負うことなく、地域の160万人のお客様に清潔で新鮮な飲料水を供給することができるのです。」