シュー・ユエン・パッケージング・テクノロジ(旭源包装科技有限公司:Xu Yuan Packaging Technology Co., Ltd., (XYP))は、シュリンクスリーブ機械、シュリンクフィルム、シュリンクラベルの製造で30年以上の経験を持つ台湾の包装機器メーカです。最適なシュリンク包装ソリューションを提供するというコミットメントにより、XYPはさまざまなアプリケーションや業界に適合する新しいマシンの開発に継続的に注力しています。
シュリンクスリーブは、食品飲料、パーソナルケア、化粧品、および医薬品業界で幅広く使用されています。各アプリケーションには固有の要件があるため、製造メーカは変化する消費者の要件に迅速に対応することが重要です。
XYPのシュリンクラベル挿入機の主な機能は、これらの課題に対処し、モジュール式プログラミング、簡単な切換え、高速で効率的な操作を可能にします。
特長
- 簡単な設置のためのステンレススチール製の単一構造
- 素早い切換えのためのモジュール式の設計
- 使いやすい操作のためのデュアルHMIタッチコントローラおよび操作パラメータインターフェイス
- さまざまな挿入コンテナに合わせて調整可能
- LEDディスプレイにより、マシンのステータスに素早く簡単にアクセス可能
- 接地スリーブ・リール・システムにより、安全で簡単なリール交換が可能
- 高速スプライシングシステムにより、マシンを停止することなくリール交換が可能になり、ラインの生産性が向上
- 正確なスリーブ搬送のための独自のスリーブ張力調整設計を備えた標準スプライシングシステム
- 安全規制に準拠
- 丸ボトル、長方形ボトル、ユニークな曲線ボトル、カスタマイズされた空のボトルなど、さまざまな製品タイプでの使用に適している。