グローバルな食品&飲料メーカは、進化する業界の課題に直面しています。これらの課題の3大要因は、小売店および消費者の需要、規制省庁による生産される食料品の品質に対する要件、および利益を維持し効率を向上させると同時に優れた製品を生産したいというブランドまたは事業所有者のニーズです。
これらすべてによって、企業および製造メーカは新たな産業用モノのインターネット(IIoT)およびデジタル技術を取り入れ、継続的にプロセス改善を行なうとともに、生産拡張の機会を逃さないようにすることが必要です。
スマートマニュファクチャリングは、食品&飲料事業がオペレーションを行なう方法に、斬新でより洗練されたアプローチを提供します。
以前には分離していたプロセスを接続することで、スマートマニュファクチャリングは組織内のオペレーションを1つのビューで表示することと、人、データおよび資産をまたいだシームレスな通信を可能にします。リアルタイムの連携の強化とプロセスの継続的な改善によって、スマートマニュファクチャリングはオペレーションを常に前進させます。
最適なツール
まったく異なるネットワークの統合、生産可視性の改善、およびプロセスのより優れた制御によって、プロセスの切換えなど特に複雑な作業の運用上の改善と効率の向上が可能です。さらに、利用できる情報量が増大することにより、製造メーカはサプライチェーンの状況により敏感に対応して、オンデマンド生産を改善することができます。
特に、食品&飲料メーカは、スマートマニュファクチャリングの技術を使って製造業務を変革および改善できます。これには、以下が含まれます。
- より優れたインテリジェンス: 生産情報は、オペレーションを改善するためのより深い分析の基礎となります。温度、圧力、調理時間、定置洗浄などのパラメータに関するリアルタイム情報にアクセスできる能力は、食品の安全および品質に対するより堅牢な予防的アプローチを創出するのに役立ちます。自動化されたデータ収集、ロギングおよび報告書作成は、法規制による負担を軽減することにも貢献します。
エンタープライズ製造インテリジェンス(EMI): EMIソフトウェアは、生産情報を整理し、その相関関係を示し、提示することで、オペレータがリアルタイムで問題を特定し、調整できるようにします。豊富なデータを取り扱えるダッシュボードが、機械やラインの稼働状況を表示し、生産パラメータが事前に設定した制限を超えると作業員に通知します。
強化された制御: 最新の分散制御システム(DCS)は、すべてのオートメーションプロセスを1つの工場全体システムに統合します。モデル予測制御(MPC)、アラーム管理およびバッチ管理などのDCS機能は、工場の効率改善およびオペレーションのパフォーマンスの向上をサポートします。仮想化サーバおよびワークステーションによって、IT投資の削減、稼働時間の改善およびライフサイクルの延長が可能です。
よりスマートなマシン: スマートマシンとスマート機器は、データへの前例のないアクセスを提供します。リアルタイムのデータをログに記録し分析することで、従業員は格段に優れた意思決定を行なうことができるようになり、自分が担当する機器だけでなく、製造工程全体の最適化をサポートします。
生産からより多くのものを得る
生産量を増大するために、スマートマニュファクチャリングは材料の流れに従い、生産スループットを追跡する機会をもたらすだけでなく、オペレーションの改善点を示す可能性のある主要な生産分野に関するさらに深い洞察をも提供します。
製造実行システム(MES)ソフトウェアは、食品&飲料生産におけるプロセス制御の最も重要な構成要素のひとつです。これは、より深く、より直接的な生産可視性を実現するため、データ収集を自動化します。これにより、製造メーカは、オペレーション、一次産品市場および生原料に基づきより良い意思決定を下し、原料の変動を管理し、生産量を改善することができます。