PanelView 5500オペレータインターフェイスは、直感的でモダンなデザインを提供し、Studio 5000 View Designerソフトウェアを使用して強化されたLogix統合を提供します。View Designerは、Studio 5000オートメーションエンジニアリングおよび設計環境の一部であり、エンジニアは構成情報を1回だけ入力して、オートメーション設計システム全体で使用できます。PanelView 5500とStudio5000 View Designerの統合により、アプリケーションを構築し、データ駆動型の意思決定をより迅速に下すことができるようになります。