ASEM™ 6300B受注構成ボックスPCに、さまざまな産業用アプリケーション向けに演算ソリューションをカスタマイズできるように、いくつかの機能が追加されました。ユーザは、個々のニーズに応じて、どの新機能を構成に含めるかを選択できます。これらのオプションには、TPM (Trusted Platform Module)対応BIOSや長距離接続が含まれます。これらのユニットには、システム構成拡張オプション(RAIDのサポートを含む)、通信ポート、CFASTを含むストレージオプションも用意されています。これらの受注構成PCは、x5プロセッサを搭載した強化されたIntel Atomクラスファミリーと、新たに導入された2つのAtomクラスファミリー(デュアル・ディスプレイ・ボックスPCファミリーとシングル・ディスプレイ・ファミリーの追加オプション)を特長としています。
ASEM 6300BボックスPCは、ThinManager®ソフトウェアを搭載することでサイバーセキュリティを強化しました。ローカルに保存されたアプリケーションを持つ複数のPCが工場フロアに分散していると、攻撃対象とセキュリティリスクが増大する可能性があります。ThinManagerソフトウェアにより、アプリケーションを中央のセキュアな場所から実行し、保守することができます。ASEM 6300B PCブック・マウント・ユニットは、コンパクトで軽量でありながら強力なため、ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)、産業用モノのインターネット(IIoT)ゲートウェイ、データ・ロギング・アプリケーションに最適です。さらに、これらのユニットはファンレス構造で提供され、あまりメンテナンスしないことが求められるアプリケーションに最適です。追加冷却が必要な産業用途には、ファン冷却ユニットも提供できます。
ASEMおよびThinManagerは、Rockwell Automation, Inc.の商標です。Rockwell Automationに属していない商標は、それぞれの企業に所有されています。
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約28,000名のサポート要員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。
公開 2023/06/21