FactoryTalk® Remote Access™は、機器へのセキュアな接続を可能にし、チームがニーズに迅速に対応し、どこからでも生産上の問題をより迅速に解決できるようにします。FactoryTalk Remote Accessにより、物理的な場所に関係なく、分野の専門家が重要な問題に素早く対応できるようになります。これは、サポート応答時間の増加、および出張と資産のダウンタイムに関連するコストの削減を支援します。
FactoryTalk Remote AccessはFactoryTalk® Design Hub™の5つのコアソリューションの1つであり、産業組織向けのオートメーションプロジェクトの開発と導入を向上することができます。FactoryTalk Design Hubは、最新のセキュリティ規格および情報技術(IT)のベストプラクティスを準拠するのに役立ちます。また、常に最新のソフトウェアを使用して、チームが任意のウェブブラウザからオンデマンドで設計にアクセスすることができ、プロジェクトの規模に応じてユーザや計算能力を柔軟に拡張することができます。
ロックウェル・オートメーションのFactoryTalk Design Hubについては、こちらをご覧ください。
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約28,000名のサポート要員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。
公開 2023/05/30