組み込み型エッジ演算モジュールは、LogixのパワーでPCまたは演算機能を可能にするロックウェル・オートメーションの最新の製品です。このエッジソリューションは、今日求められている重要なスケーラビリティとリモートサポート機能を提供します。最初のリリースでは、組み込み型エッジ演算はFactoryTalk® Optix™ソフトウェアを有効にし、さまざまなアプリケーションのニーズを満たすためにREST API、OPC UA、およびMQTTへの通信パスを提供します。
組み込み型エッジ演算モジュールは、新しいFactoryTalk Optixポートフォリオのソリューションの1つです。FactoryTalk Optixポートフォリオは、ユーザが独自のテクノロジミックスを選択できるようにするもので、ロックウェル・オートメーションのお客様は初めて、視覚化ソフトウェアを使用して、ロックウェル・オートメーションとサードパーティのコントローラの両方でネイティブに動作し、ロックウェル・オートメーションまたはサードパーティのハードウェアのいずれかを選択して表示できるHMIアプリケーションを設計できます。ユーザは、相互運用性とOPC UAの完全サポートのために設計されたソフトウェアを使用して、さまざまなサードパーティのソフトウェア、デバイス、またはシステムに接続できます。また、ユーザは、アプリケーションの機能に応じたランタイムライセンスにより、必要な機能にしか料金を支払わなくてよくなります。
ロックウェル・オートメーションのFactoryTalk Optixポートフォリオについては、ここをクリックしてご覧ください。