FactoryTalk® Logix Echoで制御システムを仮想化すると、プロジェクトの最初から最後までの各段階で、お客様がエンジニアリングの労力と財政支出を大幅に削減することができます。5580 ControlLogix®プラットフォームの20以上のバリエーションをユーザが自由に利用できるように、テストの改善に注意が払われました。
FactoryTalk Logix Echoは、ユーザに修正なしでFactoryTalk Logix Echoに直接ダウンロードする機会を提供することで、エミュレータ体験を簡素化しています。プロジェクトダウンロードと組み合わされた最新のユーザインターフェイス(UI)は、誰でもその使い方を学ぶことができます。5580 ControlLogixイーサネットポートのエミュレーションを持つことは、他のソフトウェアにはFactoryTalk Logix Echoが別のコントローラのように見え、可視化または他のコントローラにエミュレーションを拡張する柔軟性を提供することを意味します。
バージョン2は、GuardLogix® 5580コントローラカタログを導入することにより、セーフティコントローラをサポートする最初のエミュレーションプラットフォームとなります。ユーザは、GuardLogixコントローラの種類をダウンロードし、プロジェクトの標準タスクと安全タスクの両方の実行をエミュレートすることができます。初期バージョンは1つの17スロットシャーシをサポートしていましたが、最新リリースでは、1つのFactoryTalk Logix Echoライセンスで複数のシャーシの作成と通信をサポートしています。ユーザは、必要なコントローラ/スロットの構成と配置を以前の制限なしに作成でき、複数のユーザがそれぞれ異なるコントローラにアクセスし、それぞれの位置に配置できる柔軟性を備えています。
この拡張は、Studio 5000® Logix Designer V35で、評価、エミュレーション、およびテスト中に物理軸をテストモードにする軸テストモード機能をサポートしています。これにより、FactoryTalk Logix Echoにプロジェクトをダウンロードするユーザは、修正する必要なく、自動的にテストモードにモーション軸を配置することができます。
公開 2022/12/08
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約26,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com