ロックウェル・オートメーションは、お客様がより迅速に、より多くの情報に基づいた意思決定を行なえるよう、分析ポートフォリオのアップデートであるFactoryTalk® Analytics™ DataView 4.02を導入しました。この新しいバージョンには、より応答性が高く信頼性の高いエクスペリエンスを提供する機能と拡張機能が満載されており、ユーザは中断することなくデータから貴重な洞察を抽出することができるようになります。
FactoryTalk Analytics DataView 4.02は、チームや関係者間のコラボレーションを促進する自動ストーリーボード共有を提供します。ユーザは、InfoPlatformサービスを通じてFactoryTalk Edge Gateway™、FactoryTalk Live Data、FactoryTalk Historian、SQL、OPC UA、およびInfluxDBにシームレスに接続できるようになり、自動更新されるライブ・ストリーミング・チャートを可能にするリアルタイム・データ・ストリーミング機能の恩恵を受けることができます。インストールの更新により、導入が簡素化され、より応答性が高く信頼性の高いエクスペリエンスが促進されます。
ロックウェル・オートメーションは最近、FactoryTalk Analytics DataViewの2つの新しいエディション(FactoryTalk Analytics DataView FactoryTalk Metrics EditionおよびFactoryTalk Analytics DataView FactoryTalk Alarms & Events Edition)をリリースしました。これらのエディションは、FactoryTalkデータソース用に特別に設計された事前構築されたデータコネクタとストーリーボードのテンプレートを提供します。これらのエディションは、説明的な分析ソリューションの価値実現までの時間を短縮し、お客様がダウンタイムを最小限に抑え、トラブルシューティングと継続的改善プロジェクトの特定を改善することでプロセス効率を向上させることができます。
FactoryTalk Analytics DataViewについてご覧ください。
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約28,000名のサポート要員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。
公開 2023年7月26日