産業オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダであるロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、エッジコンピューティング機能の新しい標準を確立する組み込みエッジコンピューティング(EEC)モジュールのリリースを発表できることを誇りに思います。このモジュールは、企業や開発者に処理能力と汎用性の向上を提供するように設計されており、エッジ・コンピューティング・アプリケーションの可能性の世界を開き、情報技術(IT)と制御技術(OT)をLogixレベルで統合して、より直接的な制御モニタを可能にします。
組み込みエッジ・コンピューティング・モジュールの主な機能と利点は以下の通りです。
- 高性能コンピューティング: 高性能プロセッサと高度なコンピューティングアーキテクチャを搭載したEECモジュールは、並外れた速度と効率を実現し、企業が複雑なタスクやデータ集約型アプリケーションを簡単に処理できるようにします。
- コンパクトなフォームファクタ: 組み込みエッジ・コンピューティング・モジュールのコンパクトな設計により、スペースに制約のある環境に簡単に統合できます。サイズが小さく消費電力が低いため、エッジデバイスに最適であり、ユーザはパフォーマンスを犠牲にすることなく強力なコンピューティング機能をデータソースに近づけることができます。
- スケーラビリティと柔軟性: EECモジュールは、モジュール式の設計と、FactoryTalk® Optix™およびFactoryTalk® Remote Access™をホストする機能を提供します。これにより、シームレスなスケーラビリティが可能になり、ユーザは変化するコンピューティング需要に簡単に適応できるようになります。
- 接続性の強化: EECモジュールは幅広い接続オプションを提供し、包括的なデータ交換を促進し、高度なIoTおよびオートメーションアプリケーションを可能にします。
ロックウェル・オートメーションの製品マネージャであるステファノ・スキアヴェラは次のように述べています。「組み込みエッジ・コンピューティング・モジュールに関する私たちの使命は、互換性と使いやすさを維持しながら、お客様がエッジコンピューティングの可能性を最大限に活用できる最先端のソリューションを提供することです。私たちは、EECがLogixコントローラと最新テクノロジとの相互作用の方法に革命をもたらすと信じています。そして効率と生産性の新たな機会を解き放ちます。」
組み込みエッジコンピューティングについては、ここをクリックするか、販売代理店にお問い合わせください。