この買収により、ロックウェル・オートメーションのサイバーセキュリティ製品を拡大し、お客様のオペレーションの回復力とセキュリティを強化
産業オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダであるロックウェル・オートメーション(NYSE: ROK)は、産業環境に特化したサイバーセキュリティソフトウェアとサービスを提供するVerve Industrial Protection社を買収する正式契約を締結したと発表しました。この買収により、業界をリードする資産インベントリシステムと脆弱性管理ソリューションでロックウェル・オートメーションの提供するサービスを拡大・強化することになります。
ロックウェル・オートメーションの最新レポートによると、制御技術(OT)および産業用制御システム(ICS)に対する攻撃は増加傾向にあり、調査対象となったインシデントの60%が運用の中断に至っています。企業はプラント内の旧式機器に加え、ハードウェアとソフトウェアを継続的に追加しているため、多くの組織は、拡大した攻撃対象にわたってこれらの資産を管理・保護することに苦慮しており、サイバー攻撃の可能性が高まっています。その一方で、業界は制御技術(OT)サイバーセキュリティプログラムの実装と管理に必要なリソースと人材の大幅な不足に悩まされています。Verve Security Centerプラットフォームは、リアルタイムの資産インベントリ、脆弱性管理、リスク修復を可能にし、ロックウェル・オートメーションが現在提供している製品とサービスを強化し、これらの問題に対処します。
ロックウェル・オートメーションのライフサイクルサービス担当シニア・バイス・プレジデントであるマット・フォーデンワルトは次のように述べています。「OTサイバーセキュリティの基本は、資産の可視化から始まります。これは製造業にとって引き続き重要な課題です。Verve社の買収により、当社のお客様は資産を迅速に評価し、リスクに優先順位を付け、脆弱性を緩和するための対策を適用することができます。しかも、すべてを1つのプラットフォームで実現できます。Verve社が当社のソリューションスイートに加わることで、お客様はレジリエンシをさらに強化し、オペレーションのセキュリティ、安全、可用性を継続的に向上させることができます。
Verve Security Centerプラットフォームは、OT環境特有の課題に対応しながら、ITレベルのセキュリティを提供するために構築されました。Verveプラットフォームの中心にあるのは、製造メーカを問わずすべての産業資産を認識する資産インベントリシステムです。Verve社独自のアプローチは、ネットワークパフォーマンスに影響を与えず、生産を中断することなく、重要な情報を収集し、資産と直接通信します。そして、ロックウェル・オートメーションのパートナテクノロジを含む幅広いデータソースを、お客様が最もリスクの高い資産に迅速に対処するための実用的な洞察を提供する1つの画面ですべての必要な情報が閲覧できるプラットフォームとして集約します。
また、Verve 社のプロフェッショナルサービスは、戦略的ロードマップやビジネスケースの開発とともに継続的な修復を提供し、ロックウェル・オートメーションのサイバーセキュリティコンサルティング能力をさらに深化させます。今後、お客様は、Verve社、ロックウェル・オートメーション、およびロックウェル・オートメーションの技術パートナシップの専門知識を組み合わせることで、攻撃の連続全体にまたがる包括的な能力から利益を得ることができるようになります。
Verve Industrial Protection社のCEOであるジョン・リヴィングストン氏は次のように述べています。「産業オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのリーダであるロックウェル・オートメーションに加わり、世界中の製造メーカの資産をさらにセキュアに保護する機会を得られることに興奮しています。私たちのプラットフォームは、お客様が何千もの脆弱性を軽減するのに役立っており、ロックウェル・オートメーションのOTサイバーセキュリティソリューションに加わる重要な存在です。」
買収は慣例的な承認を経て、ロックウェル・オートメーションの2024会計年度の第1四半期に完了する予定です。買収完了後、Verve Industrial Protection社はロックウェル・オートメーションのライフサイクルサービス事業部門に組み込まれます。
Verve Industrial Protectionについて
Verve Industrial Protectionは30年にわたり、信頼性が高くセキュアな産業用制御システムを保証してきました。ベンダーニュートラルなOTエンドポイント管理プラットフォームであるVerve Security Centerは、IT-OT資産インベントリ、脆弱性管理、修復を提供します。Verve Industrial ProtectionのDesign-4-Defenseプロフェッショナルサービスは、セキュアなOT環境の構築と維持を支援します。Verve Industrial Protectionの詳細は、verveindustrial.comをご覧ください。
出典: Rockwell Automation, Inc.