機械メーカは、ロックウェル・オートメーションの最新のConnected Components Workbenchソフトウェアを使用して、強化されたAllen-BradleyのMicro850およびMicro870 2080-Lx0Eコントローラを使用することにより、エンジニアリング時間とコストを削減することができます。
改良された2080-Lx0Eコントローラは、最大8台のEtherNet/IPデバイスをサポートする新しいクラス1暗黙的メッセージ機能により、接続性と設計効率を向上させました。2080-Lx0Eコントローラは、事前定義されたタグと事前開発されたユーザ定義ファンクションブロック(UDFB)命令でEtherNet/IP上のPowerFlex 520シリーズとKinetix 5100ドライブをサポートし、コントローラとドライブの統合を合理化します。さらに重要なのは、使い慣れた直感的な設計環境による簡単なプログラミングと、よりシンプルなワークフローです。
Connected Components Workbenchソフトウェアバージョン21は、Micro850およびMicro870 2080-Lx0Eコントローラでクラス1暗黙的メッセージ機能をサポートするために必要な最小値です。コントローラとソフトウェアの機能強化により、コストを削減しながら産業オペレーションの生産性を向上させることができます。ユーザは、自動化設計において、より接続性が高く、簡素化された制御システムの恩恵を受けることができます。
ユーザは、プログラム作業とトラブルシューティングの時間を最小限に抑えることができるため、ロックウェル・オートメーションのマイクロ制御システムで構築されたスタンドアロンマシンの開発を簡素化することができます。拡張されたスマート機能により、ユーザはオートメーションプロジェクトをより迅速に開発・展開できるようになり、市場投入までの時間を短縮してビジネスの成長を促進することができます。
Allen-Bradley, Connected Components Workbench, Kinetix, Micro800, Micro850, Micro870, PowerFlex, およびRockwell Automationは、Rockwell Automation Inc.の商標です。
公開 2022/11/28
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約26,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com