ロックウェル・オートメーションのFactoryTalk Remote Accessは、機器へのセキュアな接続を可能にし、チームが世界のどこからでもニーズに迅速に対応し、生産上の問題を迅速に解決できるようにします。FactoryTalk Remote Accessは、物理的な場所に関係なく、分野の専門家を重要な問題に迅速に接続し、応答性を高め、出張や資産のダウンタイムに関連するコストを削減します。
FactoryTalk Remote Accessは、新しいFactoryTalk® Optix™ポートフォリオのソリューションの1つです。FactoryTalk Optixポートフォリオは、ユーザが独自のテクノロジミックスを選択できるようにするもので、ロックウェル・オートメーションのお客様は、初めて視覚化ソフトウェアを使用して、ロックウェル・オートメーションとサードパーティのコントローラの両方でネイティブに動作し、ロックウェル・オートメーションまたはサードパーティのハードウェアのいずれかを選択して表示できるHMIアプリケーションを設計できます。ユーザは、相互運用性とOPC UAの完全サポートのために設計されたソフトウェアを使用して、さまざまなサードパーティのソフトウェア、デバイス、またはシステムに接続できます。また、ユーザは、アプリケーションの機能に応じたランタイムライセンスにより、必要な機能にしか料金を支払う必要がなくなります。
ロックウェル・オートメーションのFactoryTalk Optixポートフォリオの詳細は、ここをクリックしてご覧ください。