ほぼすべての製造施設で圧縮空気が使用されています。そして、圧縮空気システムを効率的かつ確実に稼働し続けるという課題を全員が共有しています。
業界(自動車、消費財、鉱業など)に応じて、圧縮空気システムは工場のエネルギー使用量の10~50%を占めており、稼働時間には電力と同様に不可欠です。しかし、コンプレッサは本質的に非効率です。
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)と圧縮空気ソリューションのグローバルリーダあるCaseiZ社は協力して、非効率の隠れた原因となることが多いコンプレッサの効率向上を図るソリューションを作成しました。CaseiZ社は相手先商標製品製造業者(OEM)であり、ロックウェル・オートメーションのプラットフォームを利用して時代遅れのシステムを最新化し、統合しています。多くの場合、これらの改善により、25~50%のエネルギー節約の可能性が明らかになります。
CaseiZ社が開発したAirView Cloudは、ThingWorx IIoTプラットフォームに基づくモニタシステムで、異種のデバイス、アプリケーション、データストリームを接続し、産業運用データへのセキュアなアクセスを可能にします。
CaseiZ社のオペレーションマネージャであるアレン・キング・ジュニア氏は次のように述べています。「ThingWorxプラットフォームは2つのことを変えています。第一に、お客様のシステムに対する可視性を向上しました。そして2つ目は、カスタマサポートの効率を大幅に促進したことです。」
企業がどのようにして潜在的なエネルギー節約を明らかにし、圧縮空気システムの最大効率を維持しているかについては、こちらをご覧ください。