このパートナシップにより、市場をリードする統合ドライブとモータが提供され、製造メーカは消費エネルギー、原材料、廃棄物を削減し、サステナブルな成果を得ることができます。
産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダであるロックウェル・オートメーション(NYSE: ROK)と、サステナブルなエアコアモータの開発元であるInfinitum社は本日、新しいクラスの高効率統合型低電圧駆動とモータ技術を共同で開発・販売する独占契約を発表しました。このソリューションは、世界中の産業用顧客の大幅な省エネとコスト削減を実現するとともに、カーボンフットプリントの削減とサステナビリティ(持続可能性)の向上を支援します。
企業のエネルギー意識が高まり、温室効果ガス排出量の削減が求められる中、高効率モータを搭載した可変周波数ドライブ(VFD)が注目されるようになってきました。国際エネルギー機関(IEA)によると、電気モータは世界で消費される電力の約40%を占めており、産業用企業ではその割合が70%近くにまで上昇しています。
この契約により、市場をリードするロックウェル・オートメーションのPowerFlex®ドライブ技術とInfinitum社の高効率エアコアECモータシステムが組み合わされます。この強力なパッケージは、従来の鉄芯モータよりも50%小型・軽量で、銅の使用量を66%削減し、消費エネルギーを10%削減するモータシステムにより、企業の二酸化炭素排出量を削減します。
ロックウェル・オートメーションのパワー・コントロール担当副社長兼ジェネラルマネージャであるバリー・エリオットは、次のように述べています。「私たちは、クラス最高のエネルギー効率、サステナビリティ、操作性を誇るInfinitum社のモータとドライブの統合システムの利点を以前から認識していました。私たちの新しい共同ソリューションが、世界中のお客様のサステナビリティ、エネルギー効率、生産性の向上に強力な影響を与えることを期待しています。」
ロックウェル・オートメーションとInfinitum社は、ロックウェル・オートメーションがイInfinitum社のシリーズC資金調達の一部として初期投資を行なった2021年以来協業しています。
Infinitum社の創業者兼CEOのベン・シューラー氏は次のように述べています。「ロックウェル・オートメーションとの良好なパートナシップを拡大できることを嬉しく思います。この合意は、より少ないエネルギー、材料、廃棄物で世界に電力を供給できる当社の持続可能なモータに新たな顧客チャネルを開くものです。ロックウェル・オートメーションとの協力により、産業用企業に直接的かつ広範な影響を与えることができ、電力消費を削減し、エネルギー集約型のこの分野の持続可能性を高めることができます。」
統合VFDとモータは、2024年後半にロックウェル・オートメーションとそのパートナを通じて独占的に販売される予定です。
Avid Solutionsについて
Avid Solutionsは、過去35年間にわたり、米国とブラジルで4,500以上のオートメーションおよび情報ソリューションプロジェクトを提供してきました。Avidは、目的に応じたイノベーションとデジタルソリューションの活用を通じて、製造業の変革に取り組んでいます。Avidは、脱炭素化とサーキュラーエコノミー(循環型経済)によるサステナビリティ(持続可能性)、アグリケミカルと食品&飲料による人口増加への対応、ライフサイエンスによる人々の健康増進に注力しています。ノースカロライナ州ウィンストン・セーラムに本社を置き、北米のさまざまな地域とブラジルのサンパウロに事業所を持つAvidは、現代の製造ニーズに対応する多様な従業員とスキルセットを有しています。サステナビリティへの取り組みについては、www.avidsolutionsinc.comをご覧ください。
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約28,000名のサポート要員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。
ロックウェル・オートメーションのPartnerNetworkについて
ロックウェル・オートメーションは、共に歩めばより良くなると考え、市場をリードするテクノロジ、優れたサポートとサービス、ビジネスへの統合された合理的なアプローチを提供する広範でグローバルなパートナエコシステムを提供することでその役割を担っています。革新的なテクノロジとサービスを幅広く提供するパートナネットのネットワークを活用することで、国際的に成功することができます。PartnerNetwork™がどのようにコネクテッドエンタープライズの価値の実現に貢献しているかについては、PartnerNetworkプログラムをご覧ください。
Chaya Jacobs, director PR & Social
Rockwell Automation
+1 414-305-2784
cjacobs@rockwellautomation.com
公開 2023/09/14