買収により、ロックウェル・オートメーションはエンド・ツー・エンドの自律型生産物流ソリューションを提供
産業オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダであるロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用自律移動ロボット(AMR)を含む自律移動ロボットのリーダ企業であるカナダ・オンタリオ州のClearpath Robotics社の買収を完了したと発表しました。
この買収には、イノベーション市場向けの自律型技術開発のリーダであるClearpath Roboticsの名を冠した研究部門と、産業オートメーションとトランスフォーメーションにおける次のフロンティアであるAMRを提供する産業部門であるOTTO Motorsが含まれます。両部門はロックウェル・オートメーションのインテリジェントデバイス事業部門に属することになります。
ロックウェル・オートメーションの会長兼CEOのブレイク・モレットは次のように述べています。「Clearpath RoboticsとOTTO Motorsの両チームをロックウェル・オートメーションに迎えることができ、大変嬉しく思います。ロックウェル・オートメーションは、エンド・ツー・・エンドの生産物流ソリューションにより、製造工場全体のマテリアルハンドリングという困難でありながら重要な機能を簡素化し、変革します。生産物流は、施設全体のオペレーションを最適化し、コネクテッドエンタープライズを実現する鍵となります。」
OTTO Motorsは、11月6日から9日までボストンで開催される世界最高峰の産業オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのイベントであるAutomation Fairで紹介され、AMRがオペレーション全体の生産性と安全性にもたらす大きな影響を顧客に直接見ていただきます。
Interact Analysisによると、製造業におけるAMR市場は今後5年間で年率約30%の成長が見込まれ、2027年の市場規模は62億ドルに達すると推定されている。今回の買収は、ロックウェル・オートメーションの2024会計年度の収益成長率に1ポイント寄与する見込みです。
EY Americas Strategy and Transactions Advanced Manufacturing Leaderのアマール・メータは次のように述べています。「AMRは、自動化の島々をつなぐだけでなく、多くの場合、製造メーカが自律的な生産物流を実現するための最終的な主要要素の1つであり、製造メーカとその顧客にとって大きな価値創造を可能にします。ロックウェル・オートメーションは、AMRを製造工場に統合するために必要な主要ハードウェア、ソフトウェア、サービスのリーダです。この買収により、ロックウェル・オートメーションは、製造メーカを生産環境の完全なエンド・ツー・エンドのデジタルトランスフォーメーションに導く能力を強化します。」
OTTO Motors by Rockwell Automation
OTTO Motors by Rockwell Automationは、製造業や倉庫内でのマテリアルハンドリングにおける自律型テクノロジのグローバルリーダです。500万時間を超える生産経験を持つOTTOの自律移動ロボット(AMR)は、世界で最も有名なブランドのミッションクリティカルなオペレーションで信頼されています。OTTO Motorsは、Fast Companyの「2023年の最も革新的なロボット企業」の1社に選ばれました。詳細はottomotors.comをご覧ください。
Clearpath Robotics by Rockwell Automation
Clearpath Robotics by Rockwell Automationは、研究開発用無人車両ロボットの世界的リーダであり、モバイルロボット製品の配備と運用を可能にするハードウェア、ソフトウェア、サービスを提供しています。Clearpath Roboticsは世界40カ国以上で500以上の革新的なブランドと提携し、鉱業、軍事、農業、航空宇宙、学術など幅広い市場にサービスを提供しています。Clearpath RoboticsはRobotics Business Review誌の「RBR50 Robotics Innovation Awards 2023 Winner」に選ばれました。詳細はclearpathrobotics.comをご覧ください。
出典: Rockwell Automation, Inc.