Loading
プレスリリース | 2024年3月13日

ロックウェル・オートメーションはアジア太平洋地域でCUBICを販売開始

CUBICモジュール式配電盤およびモータ・コントロール・センタ(MCC)システムにより、メンテナンス時間を短縮するとともに、生産環境におけるサステナビリティと安全を強化

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
CUBIC- metal motor control center with three columns, multiple removable drawers and a touch screen

産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダであるロックウェル・オートメーション(NYSE: ROK)は、CUBIC

製品ラインのアジア太平洋地域での販売を発表しました。CUBICは、IEC-61439準拠の電源・電気パネル構築用モジュール式エンクロージャシステムを専門としています。

CUBICの製品ラインは、再生可能エネルギー、鉱業、データセンター、化学、食品&飲料、インフラなどの急成長産業に対応している。これまでは一部のアジア市場で限定的に販売されていましたが、今後はアジア全域で広く販売される予定です。

製造業は、よりサステナブル(持続可能)な未来に向けてスマートトランスフォーメーションを積極的に取り入れています。安定した信頼性の高い電力管理システムは、製造プロセスを最適化し、より安全でサステナブルなスマートマニュファクチャリング環境への道を切り開く上で重要な役割を果たします。

固定された金属筐体を持つ従来の配電盤では、サーキットブレーカと電気接続コンポーネントが同じパネルボード内に統合されていることが多く、回路が完全に独立しているわけではありません。配電盤の調整やメンテナンスの際、エンジニアは電気回路に干渉する危険性があります。これは安全を損ない、生産ラインの停止につながる可能性があります。

ロックウェル・オートメーションのアジア太平洋MCCビジネスマネージャであるエリック・ウォーは次のように述べています。「CUBICのモジュール式配電盤は、企業が従来の電力システムから、より安全でサステナブルなインテリジェントな未来へと移行するのに役立ちます。」

「産業界の大半の企業は、いまだに従来の固定配電盤を使用しています。しかし、世界的なサステナビリティへの意識が高まるにつれ、これらの企業はIEC準拠のインテリジェント・パワー・ソリューションを利用する必要性が高まっています。CUBICのモジュール式配電盤システムは、こうした企業の生産性向上、従業員の安全向上、ダウンタイムの削減を支援し、サステナブルな製造業に対する世界的な期待に応えることができます。」

配電盤およびMCCは、電源に接続された機器を電気的な過負荷の脅威から保護するように設計されています。これらは、電力システムの制御、保護、および絶縁に役立ちます。モジュール化と標準化により、さまざまな方法で性能と安全が向上します。主な特長とメリットは、以下の通りです。

  • Ÿ   標準化されたモジュール設計により、パネルのサイズと構成は、利用可能な工場スペースに合わせて動的に調整することができます。従来の配電盤パネルに比べ、このアプローチにより組立時間を大幅に短縮することができます。さらに、CUBICの特許であるマルチフレキシブル銅バスバー(CU-Flex)は、不規則に配置されたキャビネット位置での接続を可能にし、生産ラインに沿ったより柔軟な電気構成を可能にします。
  • オペレータは、CUBICのプルアウト式自動電源オフ機能を利用することで、個別のパネルメンテナンスを行なうことができ、生産ラインでの作業効率を維持することができます。従来のパネルでは、メンテナンスの前に全回路の電源を切る必要がありました。この作業は、簡単なメンテナンスでも1時間以上かかることがよくあります。しかし、CUBICを使用することで、ロックウェル・オートメーションのお客様はメンテナンス時間を最大95%短縮し、ダウンタイムを数時間から数分に短縮したと報告しています。
  • IEC 61439 Form1-4b規格に準拠するCUBICは、オペレータと機器の両方の安全を優先し、サステナブルな生産と消費パターンに関する国連のサステナブルな開発目標への準拠を支援します。
  • CUBICのフラットパック梱包は、工場での輸送や組み立てに必要なスペースを大幅に削減します。工具不要の組み立て機能により、セットアップ時間の短縮、梱包資材の削減、輸送コストの削減、工場フロアの省スペース化が実現します。これらはすべて、製品のカーボンフットプリントの削減に貢献します。
  • CUBICのGalaxy可視化デザイン・ソフトウェア・ソリューションには、3Dフルアングルビュー機能が含まれており、組み立てと設置の前に包括的なパネル設計と検証を行なうことができます。

デジタルトランスフォーメーションのプロジェクトにおいて、コンプライアンス、導入コスト、定着までの時間は、製造メーカにとって共通の考慮事項です。フレキシブルなモジュール式配電盤システムCUBICを活用することで、工場は電力システムの導入から始め、徐々に他の複雑な分野を追加していくことができます。これは、よりサステナブルで安全な生産環境を確立するための第一歩となります。

公開 2024/03/13


ロックウェル・オートメーションについて

ロックウェル・オートメーション

(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約27,000名のサポート要員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp

CUBICについて

CUBICは1973年、電気パネル構築のためのモジュール式システムというユニークなアイデアに基づき設立されました。このアイデアにより、CUBICはエレクトロメカニクスの世界的なパートナとして認知され、あらゆるタイプのエンクロージャーを網羅する製品群を持つまでに成長しました。CUBICのソリューションは、産業、鉱業、空港で使用されています。


メディアのお問い合わせ先

Daniel Anderson
Daniel Anderson
Public & Analyst Relations Manager, Asia Pacific, Rockwell Automation
連絡先:
EmailEmail

トピック: プロセスソリューション セメント 化学薬品 家庭用品およびパーソナルケア製品 ライフサイエンス 海洋 金属 鉱業 モータ制御
最新ニュース
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left プレスリリース Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションはアジア太平洋地域でCUBICを販売開始 Chevron RightChevron Right
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください
CloseClose