新しいAllen-Bradleyの856Tコントロール・タワー・スタック・ライト・システムは、より少ないコンポーネントで幅広いアプリケーションに対応するための最大限の柔軟性を提供します。このシステムは、より明るいLED照明と幅広いサウンドテクノロジを組み込んだモジュール式の設計を使用しています。システム内のすべての信号はAC/DC24V電源です。つまり、3つの電源モジュールだけでシステム全体をカバーできます。856Tコントロール・タワー・スタック・ライトのファミリーに、診断情報を提供し、コネクテッドエンタープライズへの統合を容易にするIO-Link対応バージョンが最近追加されました。
生産および機械情報に対する要件が高まるにつれ、産業用のスマートデバイスが必要になります。スマートデバイスは、スマートマシンに不可欠なコンポーネントであり、動作データを取得するために不可欠です。これらのスマートデバイスは、制御システムのステータスに関するリアルタイムの洞察を提供し、よりスマートで情報に基づいた意思決定を実現します。Bulletin 856Tコントロール・タワー・スタック・ライトのIO-Link対応バージョンを選択することにより、ユーザはタワーライトとマシンのステータスをリアルタイムでモニタしながら、簡単にリモートセットアップとトラブルシューティングを行なうことができるようになります。
856T IO-Linkタワーライトなどのスマートデバイスは、よりスマートなマシンと機器、スマートシステム、および知識主導型の運用の基盤です。これらは、生のリアルタイムデータを提供するため、多くの場合、デジタルトランスフォーメーションの最初のステップです。この貴重な情報により、最も重要な問題の1つである計画外のダウンタイムを減らすことができます。予知保全を可能にし、パフォーマンスの問題を特定し、修理時間を短縮するデバイスを使用して、プラントフロアから始まる情報で生産性を向上させます。
Allen-BradleyおよびControl Towerは、Rockwell Automation Inc.の商標です。Rockwell Automationに属していない商標は、それぞれの企業に所有されています。