ロックウェル・オートメーションは、エネルギーを節約し、選択を簡素化するIEC産業用リレーの新しいラインをリリースしました。
新しいAllen-BradleyのBulletin 700-EF制御リレーは、汎用ワイドレンジコイルを提供します。4つのコイルオプションが24〜500V、50〜60Hz DCの制御電圧をカバーし、選択が簡単になります。これらのコンタクタは、標準の非電子コイルと比較して、突入皮相電力(VA)を最大68%削減し、密閉型VAを75%以上削減することでエネルギーを節約し、分解することなくコイル入力端子をコンタクタのラインから負荷側に移動できます。
Bulletin 700-EFリレーは、産業環境でより重い負荷を切換える必要があるアプリケーションに最適です。
Allen BradleyおよびRockwell Automationは、Rockwell Automation Inc.の商標です。Rockwell Automationに属していない商標は、それぞれの企業に所有されています。
公開 2021/02/19
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-700ef-Industrial-Relay.1600.jpg)
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約23,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページhttps://www.rockwellautomation.comをご覧ください。