新しいAllen-Bradleyの42EA RightSight S18および42JA VisiSight M20A光電センサは、経済的で適用が容易な検知ソリューションで、幅広い検知モード、取付けオプション、独自の機能を備えており、グローバルなオペレーションに最適なソリューションとなっています。すべてのモデルには、位置合わせを容易にする可視赤色光源があり、複数の接続オプションと明暗操作用の調整ノブにより、設置、設定、メンテナンスが容易です。
両製品は、マテリアルハンドリング、包装、組立などの用途に最適です。また、これらの製品ラインは、ライフサイエンス、製薬、食品飲料、家庭用品、およびパーソナルケアなどの業界の小型化ニーズにも対応しています。
42EA RightSight S18センサのラインは、大型ソリューションの性能をより小型で適応性の高いパッケージで提供し、サイズと形状が重要な場所で優れた検出能力を発揮します。42JA VisiSight M20Aは、密封されたコンパクトな空洞のないハウジングで、フルレンジの検出モードを提供し、埃やゴミを最小限に抑え、センサのクリーニングを容易にします。
公開 2022/08/04
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約25,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com
Allen-Bradley, RightSight, およびVisiSightは、Rockwell Automation Inc.の商標です。Rockwell Automationに属さない商標は、それぞれの企業に所有されています。