お客様へのご提案
機械設計者は、新しいFactoryTalk Logix Echoコントローラ・エミュレーション・ソフトウェアを使用することで、時間とコストの削減、機械性能の最適化、市場投入の迅速化を図ることができます。このソフトウェアは、ロックウェル・オートメーションのControlLogix 5580ファミリーのコントローラで使用することができます。
エミュレーションソフトウェアを使用することで、エンジニアは仮想環境で制御コードを完全にテストすることができます。最大17台のエミュレートされたコントローラをサポートしているので、機械、生産ライン、さらには工場全体をエミュレートすることができます。
また、エミュレートされたコントローラは、他のソフトウェアと組み合わせることで、さまざまな用途に使用することができます。例えば、エミュレートされたコントローラをEmulate3Dデジタル・ツイン・ソフトウェアを介して機械システムモデルに接続することで、大型の物理的装置を使わずにテストや実験を行なうことができます。また、エミュレートされたコントローラをトレーニング・シミュレータ・ソフトウェアに接続することで、機械が現場に到着する前にオペレータが新しい機械のトレーニングを受け、そのリアルタイムな反応を学ぶことができます。
FactoryTalk Logix Echoソフトウェアは、最新のユーザインターフェイスで設計されており、既存のエミュレーションソフトウェアよりも全体的にシンプルな操作性を実現しています。例えば、デザインとエミュレーションの切換えは簡単で、プログラムの変更も必要ありません。
FactoryTalk Logix Echoソフトウェアは、FactoryTalk DesignSuiteポートフォリオの最新版です。このポートフォリオは、エンジニアリングとデザインの要素を標準的なフレームワークにまとめたもので、エンジニアは同じツール、言語、リソースを使用してシステムの構築や修正を行なうことができます。
ControlLogix, Emulate3D, FactoryTalk, およびFactoryTalk Logix Echoは、Rockwell Automation, Inc.の商標です。
公開 2021/07/19
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約24,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com