PanelView™ Plus 7 Performanceグラフィックターミナルは、シリーズBの発売により、大幅に改良されました。従来のシリーズAのグラフィックターミナルはWindows® CE 6.0オペレーティングシステムで動作していましたが、Microsoftのサポートが完全に終了しています。また、シリーズAで使用していた部品は老朽化が進み、サプライチェーンが縮小しています。PanelView Plus 7 PerformanceシリーズBは、PanelView PlusハードウェアとFactoryTalk® View Machine Editionソフトウェアに投資したお客様を保護するために開発され、製品寿命を延長することに成功しました。
シリーズBは、最新のOSで動作するようにアップデートされ、長期的なサプライチェーンのサポートを向上させたハードウェアを搭載しています。製品のセキュリティも強化され、プリンタなどの最新の周辺機器にも対応しています。ユーザストレージを大幅に増やし、今日のニーズをよりよくサポートできるようになりました。シリーズBは、ファームウェアの更新にControlFLASH™ソフトウェアを使用しており、他のAllen-Bradley®製品との整合性を保っています。また、ハードウェア・メンテナンス・メニュー・ボタンを追加することで、お客様が潜在的な破損の問題を解決する能力を向上させました。
PanelView Plus 7 PerformanceシリーズBは、PanelView Plus 7 Performance製品群の最新のアップデートです。ロックウェル・オートメーションは、PanelView Plus 7製品ファミリーの改良を続けることで、お客様の投資をサポートできるように努めています。
Allen-Bradley, ControlFLASH, FactoryTalk, およびPanelViewは、Rockwell Automation, Inc.の商標です。WindowsはMicrosoft Corporationの商標です。
公開 2022/03/24
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約24,500名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com