Loading
プレスリリース | 2024年2月29日

ロックウェル・オートメーションはOn-Machineポートフォリオを拡充し、製造メーカ各社の機械設計における新時代の実現を支援

拡張された製品により、稼動の迅速化、より高い価値の提供、サステナビリティ目標達成の推進を可能にする簡素化された機械の提供を実現

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
An image of a black drive and motor at the the left corner. An image of a long, white I/O block on the right, upper corner. A gray image of an Armor PowerFlex drive on the bottom left. An image of an ASEM industrial computer with a colored screen on the bottom right.

産業オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダであるロックウェル・オートメーション(NYSE: ROK)は、On-Machine™ソリューションの製品を拡大し、企業がより早く生産に取り掛かり、耐用年数にわたってより高い価値を提供する機械を設計できるようにします。

On-Machineソリューションは、オートメーションコンポーネントを大型の電気エンクロージャに収納するのではなく、現場で取付けられる分散型制御アーキテクチャを可能にします。このアプローチは、総コストの低減、設置面積の削減、操作時間の短縮を実現する、より簡素化されたモジュール式の機械を提供します。工場スタッフが主要コンポーネントに容易にアクセスできるため、問題を積極的に特定して対処し、システムの稼働時間を増加することができます。

企業がサステナビリティ(持続可能性)への取り組みを推進し、新しい規制を満たすための新しい方法を模索する中、ロックウェル・オートメーションのOn-Machineソリューションは、これらの目標の達成に向けて飛躍的に前進する機会を提供します。ケーブル配線を最大90%削減し、温度制御システムを縮小または排除することで、企業は製品の製造に必要なリソースとエネルギーを削減することができます。また、On-Machineソリューションは従来のシステムよりもモジュール性と拡張性の高いオートメーションシステムも実現できます。

ロックウェル・オートメーションのArmor PowerFlex担当シニア・プロダクト・マネージャであるジョーアゾリナは、次のように述べています。「製造メーカは急速に変化する市場トレンドと、さらなるカスタマイズとイノベーションを求める消費者に直面しています。On-Machineソリューションは、エンクロージャサイズやリッジアーキテクチャなどの物理的物理的な境界による制約が少ないものです。つまり、モジュール式設計が容易に実現でき、機械装置メーカ(OEM)やエンドユーザはともに、適応性を高め、未来を据えた構築が可能になります。」

ロックウェル・オートメーションは、は、厳しいアプリケーションニーズを満たし、産業プロセスで新たな価値を引き出すために設計された、On-Machineテクノロジの幅広いスケーラブルなソリューションを提供します。以下に、最新のOn-Machine

オプションの一部をご紹介します。

  • ArmorKinetix分散型サーボドライブ: コンパクトでIP66/67定格のフォームファクタでKinetix® 5700プラットフォームの高い性能を発揮し、ニア・モータ・ドライブまたはドライブ・モータ一体型ソリューションとして構成できます。
  • ArmorBlock 5000® I/Oブロック: 最高IP69Kの定格で、3種類の電源、柔軟な取付けオプションを提供し、過酷な環境向けにIO-Linkテクノロジを搭載しています。
  • Armor™ PowerFlex®ドライブ: 可変周波数ドライブのモータ制御ソリューションなら、ハードウェアおよびネットワーク安全機能を備えたギガビットデュアルポートEtherNet/IP™通信を採用しており、よりスマートで安全、セキュアで簡単に操作が行なえます。
  • ASEM™ 6300PA On-Machine産業用PC: 時間、スペース、取付け費用を削減できます。ファンレス設計と広範な温度仕様により、これらのPCは信頼性の高い運用を長期にわたって実現できるよう構築されています。

公開 2024/02/29

ロックウェル・オートメーションについて

ロックウェル・オートメーション

(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約27,000名のサポート要員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp

ロックウェル・オートメーションのPartnerNetworkについて

ロックウェル・オートメーションは、共に歩めばより良くなると考え、市場をリードするテクノロジ、優れたサポートとサービス、ビジネスへの統合された合理的なアプローチを提供する広範でグローバルなパートナエコシステムを提供することでその役割を担っています。革新的なテクノロジとサービスを幅広く提供するパートナネットのネットワークを活用することで、国際的に成功することができます。PartnerNetwork™がどのようにコネクテッドエンタープライズの価値の実現に貢献しているかについては、PartnerNetworkプログラム

をご覧ください。


メディアのお問い合わせ先

Mario Martin
Mario Martin
Senior Manager, Global Public Relations, Rockwell Automation

最新ニュース
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left プレスリリース Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションはOn-Machineポートフォリオを拡充し、製造メーカ各社の機械設計における新時代の実現を支援 Chevron RightChevron Right
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください
CloseClose