Vuforia Expert Captureは、ハンズフリーの技術的な操作サポートを提供することで、エジソン社のデジタルトランスフォーメーションのイニシアチブをサポートしています。
産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダであるロックウェル・オートメーション(NYSE: ROK)は、イタリアおよびヨーロッパ大陸全域の業界リーダであるヨーロッパ最古のエネルギー企業、エジソン社との協業を発表しました。両社は共に、FactoryTalk® InnovationSuite, powered by PTCの一部である拡張現実(AR)ソリューション、Vuforia Expert Captureのソフトウェアライセンスと技術サポートについての契約を締結しました。
エジソン社は、イタリアのミラノに本社を置き、従業員5,000人、売上90億ドルを誇る業界トップの企業です。再生可能エネルギー、高効率熱電併給、ガス、グリーンガス事業およびサービスに重点を置き、ヨーロッパ全域でサステナブル(持続可能)な電力の生産、流通、販売を行なう一方、第三者へのエネルギーサービスも提供しています。
Vuforia Expert Capture拡張現実(AR)ソリューションの使用により、エジソンは人材を強化し、トレーニングコストを削減し、日々の技術的な作業手順をデジタル化します。これは、最前線の作業員向けに、ARを利用したステップ・バイ・ステップの指示、ベストプラクティス、トレーニング資料を作成することで実現されます。携帯電話、タブレット、テキスト文書、アイウェアなどのデバイスを通じて、状況に応じた指示がオペレータに伝えられ、没入型のハンズフリーガイダンスによって作業者の安全性が高まります。
エジソン社のデジタル需要責任者であるセシリア・スカフィディ氏は次のように述べています。「ロックウェル・オートメーション社のチームとVuforia Expert Captureを搭載したアイウェアのサポートにより、たった1日でエキスパートオペレータが実行した技術手順を記録し、ステップ・バイ・ステップで編集し、新しいオペレータのためにARコンテンツを公開することができました。このように技術的な知識を記録し、文書化し、配信することができるため、施設全体の生産性と安全性を大幅に向上させることができます。」
ロックウェル・オートメーションのEMEAソフトウェア担当地域副社長であるマルテ・ディッケルマンは、次のように述べています。「TVuforia Expert Captureを通じて、エジソン社はデジタルトランスフォーメーションの次のステップを踏み出しました。また、キャプチャしたデジタルコンテンツはオフラインで使用できるため、このソフトウェアにより、エジソン社はインターネット接続ができないことが多い再生可能エネルギー分野において、オペレーション&メンテナンス手順のデジタル化、トレーニングコストの削減、作業員のセキュリティ向上を実現することもできます。」
公開 2022/06/21
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約25,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com
エジソン社について
エジソン社は135年以上の歴史を持つ欧州最古のエネルギー企業であり、電力や天然ガスの調達・生産・販売、エネルギーと環境サービスなどの活動を行なう、イタリアを代表する事業者の一社です。同社は、再生可能な低炭素発電、エネルギー効率化サービス、サステナブル(持続可能)なモビリティの開発を通じて、イタリアの国家エネルギー気候計画(PNIEC)および欧州グリーンディールが定める目標に完全に調和し、エネルギー転換という課題の最前線にいます。エジソン社は、水力、風力、太陽光、高効率のガス焚き複合発電所など200の発電所からなる、柔軟性と効率性に優れた発電パークを有しています。グループ全体の純設備容量は6.5GWです。現在、イタリアとヨーロッパで事業を展開し、5,000人以上の従業員を擁しています。http://www.edison.it/
FactoryTalkはRockwell Automation Inc.の商標です。Rockwell Automationに属していない商標はそれぞれの企業に所有されています。
© 2022 Rockwell Automation Inc. All Rights Reserved.