紙パルプ、自動車、タイヤとゴム、金属、水/廃水などの業界は、腐食性ガス保護の恩恵を受ける可能性があります。これは現在、Allen-BradleyのPowerFlex 755TL、TR、およびTMドライブに標準装備されています。これらのドライブは、ASTM B845メソッドKに準拠した混合流ガス試験での業界をリードする30日間の暴露と、ガス状硫黄化合物の発生源がある業界向けの独自の試験を組み合わせた、最も厳しい腐食環境試験プロトコルの1つに対して試験済みです。
PowerFlex 755Tドライブには、デュアル・イーサネット・ポートが搭載されています。これは、ギガビット速度でユーザにスマートデバイスの洞察を提供することができます。
PowerFlex 755Tドライブの追加の機能強化には、産業用制御システムのセキュリティ、メンテナンスリソースの最適化、およびエネルギー使用量のためのいくつかの新しいファームウェアアップデートが含まれます。これらの追加機能の1つがCIP Securityです。これは、不正な接続や通信の改ざんを防ぎ、データの機密性を提供します。別のファームウェアアップデートでは、予知保全機能を表示および操作するための改善されたソフトウェアとユーザインターフェイスを提供します。さらに、同期リラクタンスモータの周波数制御モードが他のいくつかの改善とともに含まれています。
PowerFlex 755Tドライブには、高速ドライブ間光ファイバー通信ネットワークであるTLinkをサポートする新しいオプションカードもあります。このカードは、ドライブ間でトルクまたは速度を厳密に調整する必要があるアプリケーションに役立ちます。TLinkは、負荷分散と協調ドライブアプリケーションのパフォーマンスの向上に加えて、システムの設計と立上げを簡素化するのにも役立ちます。他の方法と比較して、ドライブ間の同期を制御できます。
ユーザは、PowerFlex 755Tフレーム5〜12の注文構成(CTO)オプションの柔軟性を追加して、市場投入までの時間を短縮できます。パッケージオプションにはNEMA 1および12タイプのエンクロージャが含まれ、ロックウェル・オートメーションのProposalWorksツールから注文できます。
Allen-Bradley, PowerFlex, ProposalWork, およびRockwell Automationは、Rockwell Automation Inc.の商標です。Rockwell Automationに属していない商標はそれぞれの企業に所有されています。
公開 2021/03/18
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約23,500名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com