お客様へのご提案
先進的なトラック&トレースプラットフォームにより、法規制への対応を容易にし、製品の品質、安全性、および持続可能性の向上を実現
産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダであるロックウェル・オートメーション(NYSE: ROK)は、クラウドベースの製品デジタル化およびトレーサビリティプラットフォームを提供するケズラー社とのパートナシップを発表しました。この提携により、製品のトレーサビリティに特化したクラウドベースのサプライチェーンソリューションを用いて、製造メーカが製品の原材料から販売先までの流れを把握することをサポートします。今回の提携によって可能になるサービスは、ライフサイエンス、食品飲料、消費財などの業界で、製品の品質、安全、サステナビリティ(持続可能性)などの規制要件を遵守し、消費者の期待に応えることを重視するお客様に最適です。
このプレスリリースには、マルチメディアが使用されています。リリースの全文はこちらからご覧ください。
https://www.businesswire.com/news/home/20210720005668/en/
ロックウェル・オートメーションのサプライチェーン機能とケズラー社のトレーサビリティ技術を組み合わせることで、お客様はサプライヤ、製造、物流、消費者を1つのリアルタイム・トレーサビリティ・プラットフォームに結びつけることができます。ケズラー社のクラウドベースのソリューションは、統合の柔軟性と、不変の台帳(blockchain)から従来のデータベースまで幅広い技術を取り入れた既存の記録システムへのアクセスを容易にします。また、両社は、製品の作成から消費までをデジタルで識別・追跡するために使用できる固有のIDを作成することができます。例えば、ロックウェル・オートメーションとケズラー社は、製造メーカが製造した製品ごとの環境フットプリントを集計するために必要なデータを提供することができます。このデータは、証拠や改善のために使用したり、製品を通じて消費者と直接共有することができ、企業はサステナビリティの実践を競争上の優位性として利用することができます。
ロックウェル・オートメーションは、先日発表したPlex Systems社の買収が完了した後、Plex社のクラウドネイティブなファクトリフロアのトラック&トレース機能とケズラー社のエンド・ツー・エンド機能を統合することで、広い範囲と深い機能を持つサプライチェーンの可視化と管理機能を提供することを期待しています。
ロックウェル・オートメーションの副社長兼システム&ソリューション事業担当ゼネラルマネージャのマット・フォーデンウォルトは次のように述べています。「ケズラー社とのパートナシップにより、導入が容易で使いやすいクラウドベースの技術を用いて、サプライチェーンの透明性を高め、安全や品質管理の対策を強化し、規制遵守を徹底し、ESGの目標を達成することができます。当社の技術と専門知識をケズラー社の技術と組み合わせることで、高度なクラウドネイティブソフトウェアを用いて、特定のビジネス要件に合わせてカスタマイズされたシリアライゼーションソリューションを迅速に設計・提供することができます。」
ロックウェル・オートメーションとケズラー社は、すでに世界最大級の乳製品メーカであるフリースランド・カンピーナ社などのお客様にトレーサビリティソリューションを提供しています。同社は、乳児用粉ミルク「Friso」の各製品に固有のQRコードを作成することで、農家から消費者まで製品を追跡できるようになりました。消費者はQRコードを読み取ることで、製品の信頼性を確認したり、製品やその生産地についての詳細を知ることができます。
ケズラー社のCEOであるクリスティーン・C.アクシェルセン氏は次のように述べています。「私たちは、共に、製造メーカが製品の製造から販売、消費、さらにはリサイクルに至るまでのすべての過程をつなぐお手伝いをします。上流と下流のデータを結びつけることで、真のエンド・ツー・エンドのトレーサビリティが実現し、製品ごとに1つのデータレポジトリが用意されます。」
ケズラー社は、ロックウェル・オートメーションのデジタル・パートナ・プログラムに参加します。このプログラムは、クラス最高のデジタルソリューションを提供する集中リソースであり、製造業のデジタルトランスフォーメーションを導き、簡素化することで顧客を支援します。
公開 2021/07/20
ケズラー社について
ケズラー社は、すべての製品をユニークで追跡可能、そしてインタラクティブなものにします。19年以上にわたり、ケズラー社のユニークなデジタルアイデンティティは、さまざまな市場や分野において、現実世界の問題をサステナブルな方法で解決してきました。ケズラー社は、クラウドベースのトレーサビリティプラットフォームを提供し、サプライチェーンの安全を確保し、消費者の体験を向上させることで、ブランドオーナに価値をもたらしています。www.kezzler.com
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約24,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com
businesswire.comでソースバージョンをご覧ください。https://www.businesswire.com/news/home/20210720005668/en/