産業オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダであるロックウェル・オートメーション(NYSE: ROK)は、Automation Fairでどのような新製品が発表されるかをお知らせします。当社は、市場で最も革新的で画期的な産業用オートメーションハードウェアの発表をご用意しています。もっと詳しく知りたい方はぜひご来場ください!
Automation Fairは毎年恒例のイベントで、今年は11月6日から9日の日程で、ボストン・コンベンション&エキシビション・センターで開催され、世界中から1万人以上の参加者が見込まれています。このイベントでは、最もホットなイノベーション、最もスマートな専門家、最新の戦略で「可能性」を発見することができます。
ロックウェル・オートメーションのポートフォリオマーケティング担当ディレクターであるリサ・マグレガーは次のように述べています。「私たちは、アップタイム、効率性、生産性などの分野でお客様が新たな可能性を達成できるよう支援する産業用オートメーションハードウェアの最新の進歩を発表できることをうれしく思います。イノベーションへのコ取り組みが、可能性の限界を押し広げる原動力となっています。Automation Fairに参加して、オートメーションの未来を発見し、それを形成する専門家とつながりましょう。」
ロックウェル・オートメーションの優れた新製品とソリューションのすべてにふるいにかけて、情報を取捨選択するために、Automation Fairの展示会場を訪れ、ロックウェル・オートメーションとPartnerNetwork™の出展メンバーが提供する最新の製品、サービス、ソリューションをご体験ください。まずは、展示会場に足を踏み入れる前に、こちらをご覧ください。
ハードウェアの可能性をご覧ください。
432ES GuardLink® EtherNet/IPアダプタ
3つの独立したセーフティチャネルで最大96台の安全デバイスを接続し、カスケード電源で追加のインターフェイスに接続することで、プロセス効率を向上させます。
ArmorKinetix®分散型サーボドライブ
高性能プラットフォームとコンパクトなOn-Machine™フォームファクタを組み合わせることで、より生産性の高いスマートマシンをより速く、より少ない部品点数で製造することができます。
ArmorBlock® 5000 I/O
設置にかかる時間とコスト、計画外のダウンタイムを削減する拡張性を備え、運用の中断とコストを最小限に抑えながら、困難なアプリケーションのニーズに対応します。
OTTO Motors
より安全で生産性が高く、充実した職場を実現するために作られたOTTO MotorsのAMRは、高度なマテリアルハンドリングに変革をもたらします。
CompactLogix™アナログHART I/O
配線、設置時間、筐体コストを削減し、入出力I/O (4チャネル密度)によるHART通信をサポートします。
組み込み型エッジ演算
ネットワークのエッジでデータ処理と分析を可能にし、IoTデバイスやその他のエッジデバイスにリアルタイムのデータ分析と意思決定タスクを実行させます。
FLEX 5000® I/O
1つのプラットフォーム上で標準と安全I/Oを組み合わせて使用することで、厳しいフェールセーフ要件などを満たす統合安全・制御ソリューションを提供します。
FLEXHA 5000™ I/Oモジュール
柔軟性により、運用ニーズに最適なI/Oを選択でき、設置やメンテナンスが簡単で、プラントのI/Oインフラにかかる時間とコストを節約できます。
GuardLogix® 5580 XTコントローラ
腐食性ガス保護機能を備えたコントローラは、腐食性ガス環境における機器の早期故障の脅威を軽減し、機器の早期故障に関連するダウンタイムを削減します。
GuardLogix™ L85ESコントローラ
新しいコントローラは、より大規模なアプリケーションのための拡張メモリにより、お客様の機械安全のニーズに対応します。
iTRAK® 5750インテリジェント・トラック・システム
より大きな可搬重量を必要とするアプリケーションで、より大きな力を発揮できるため、マシンをシンプルにすると同時に、これまで以上にスマートにすることができます。
Stratix® 5200完全マネージドスイッチ
産業用マネージド・イーサネット・スイッチは、幅広い産業用アプリケーションに使用できる柔軟で適応性の高いソリューションで、構成とモニタを簡素化します。
Automation Fairの全新製品リストについては、こちらをクリックしてご覧ください。