産業オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダであるロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、11月に開催されるAutomation Fair 2023で革新的で画期的な産業用ソフトウェアを発表します!
Automation Fairは、毎年恒例のイベントで、今年は11月6日から9日までボストン・コンベンション&エキシビション・センターで開催され、世界中から1万人以上の参加者が見込まれています。ここで、最もホットな技術革新、最もスマートな専門家、そして最新の戦略での「可能性」を発見してください。
ロックウェル・オートメーションのポートフォリオマーケティング担当ディレクターであるリサ・マクレガーは次のように述べています。「Automation Fair 2023で、ロックウェル・オートメーションは産業オートメーションを再定義する画期的なソフトウェアイノベーションを発表します。関連性のあるコンテキスト化されたデータへの制御されたアクセスを可能にする産業用DataOpsプラットフォームであるFactoryTalk DataMosaixから、最新のテクノロジで価値と配信を加速する新しい可視化プラットフォームであるFactoryTalk Optixポートフォリオまで、私たちは実現可能なことの限界を押し広げています。」
今年のイベントは、ツアー、インスピレーションを与える基調講演、より多くの学習と交流の機会など、参加者が最新かつ最高の技術を掘り下げるためのより多くの方法を含むように再構築されました。参加者は、120を超えるブース、バーチャル製品ライン、ディスカバリーシアター、ガイド付きツアーを備えた50万平方フィートのエキスポで、これまでにない最新の産業オートメーションのイノベーションを体験することができます。ここでは、ソフトウェアの最新情報をご紹介します。
ソフトウェアの可能性を発見:
Fiix Asset Risk Predictor
機械学習を使用して機器が正常な状態でどのように動作するかを理解し、内蔵されたAIアルゴリズムを使用して、リスクが検出されたときにユーザに警告を発するAI搭載ツールで、資産の故障を事前に予測して防止します。
FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ソフトウェア
通常の動作条件下での資産の動作のベースラインシグネチャを確立することにより、工場フロアの重要な資産をモニタし、ベースラインからの逸脱をユーザに警告します。
FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®ソフトウェアVersion 2.0
OTの専門家に、エッジですぐに使える、コード不要の機械学習オプションを提供し、ソフトセンサや、測定が困難な生産値を予測する仮想センサで、お客様の廃棄物削減と製品の一貫性向上を支援します。
FactoryTalk® DataMosaix™ Industrial DataOpsプラットフォーム
モデルの一貫性を高め、データ前処理時のユーザエクスペリエンスを向上させる強化されたアルゴリズムにより、ユーザに優れた設定効率を提供します。
FactoryTalk® Design Studio™ソフトウェア
複数の人が同時に作業し、競合する編集を管理し、プロジェクトの履歴を追跡するための統合された最新のツールを提供します。
FactoryTalk® Optix™ポートフォリオ
最新のクラウドベースのソフトウェアプラットフォームと柔軟なハードウェアオプションを組み合わせることで、比類のない選択肢、革新性、俊敏性を備えたエンド・ツー・エンドのHMIソリューションを実現します。
FactoryTalk® MESソフトウェア
これらの主要なMESソリューションは、製造オペレーションに特化して開発されており、ライフサイクルの各段階における役割ベースの最適化を提供し、すべてのユーザに結果を得るまでの時間を短縮します。PharmaSuiteとCPGSuiteのバージョンは、それぞれの業界に特化したワークフローと機能を備えています。
FactoryTalk® Twin Studio™ソフトウェア
ソフトウェアからソフトウェアへ迅速に移行し、内蔵の変更追跡機能とバージョン管理機能により、設計プロセスを通じたプロジェクトの動きを加速します。
FactoryTalk® Vault™ソフトウェア
最新のバージョンとアクセス制御を備えたクラウドベースの中央記憶場所を提供し、コントローラプロジェクトの詳細な分析を通じて設計に対する洞察力を高めます。
FactoryTalk® ViewソフトウェアVersion 14
スタンドアロンのマシンレベルのHMIから、企業全体をカバーする分散型可視化ソリューションまで、明確で一貫性のあるストーリーを提供します。
Plex柔軟な生産戦略
特定のお客様の生産要件を満たすために、さまざまな生産戦略をサポートします。
Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアVersion 36
制御システムに新しいレベルのサポートを導入し、デバイスの構成、プログラム、保守の能力を拡張することで、最新化された価値を構築します。
Automation Fairのすべての新製品とソリューションのリストについては、こちらをクリックしてご覧ください。