産業オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダであるロックウェル・オートメーション(NYSE: ROK)は、機能性を向上させたStratixスイッチの新ラインナップを発表しました。Stratix 5200スイッチは、セットアップ、構成が容易で、セキュリティ機能が強化されています。
新しいAllen‑Bradley®のStratix 5200フル・マネージド・スイッチは、さまざまなハードウェア構成と機能を提供します。これらのオプションにより、機械メーカはより高い価値と柔軟性を得ることができます。主な特長は以下の通りです。
- すべてのギガSKUでより高速なポート・スピード・オプションを拡張
- フルマネージドで高性能なスイッチ階層をサポートする冗長性があり、レジリエントな(回復力のある)アーキテクチャオプション
- フルマネージドおよびハイパフォーマンス向けに簡素化されたポートフォリオとスイッチの選択
ロックウェル・オートメーションのビジネスマネージャであるダグ・ウェーバーは次のように述べています。「Stratix 5200スイッチは、レイヤ2アクセススイッチング、基本またはフルファームウェア、6、10、20ポートオプションを提供します。お客様は、これらのスイッチを広範な産業用アプリケーションに使用でき、新しいWebベースのグラフィカル・ユーザ・インターフェイス(GUI)によって生産性を向上させることができます。」
Stratix 5200マネージドスイッチはCisco® IOS® XEプラットフォームをベースにしており、パフォーマンス向上のための新しいグラフィカルなWebユーザインターフェイス、強化されたトラブルシューティングツール、基本的な災害復旧(ディザスタリカバリ)機能、カスタマイズ可能なダッシュボードを備えています。また、Cisco Cyber Visionセンサオプションと協調し、Cisco TrustSecソフトウェアと連携して、定義済みのセグメンテーションアプローチを実現します。さらに、ハードウェアやソフトウェアの偽造リスクに対する基本的な保護や、暗号化オプションも追加されていいます。
Stratix 5200スイッチには、幅広いアーキテクチャをサポートする堅牢なスイッチング機能のセットが含まれており、サイバーセキュリティのためのIEC 62443-4-2などの国際規格に準拠し、ポートセキュリティやアクセス制御リストを提供しています。
ロックウェル・オートメーションとシスコ社が共同開発したスイッチを選択することで、制御技術(OT)と情報技術(IT)の専門家は、使い慣れたツールや技術を活用することができます。最適化された統合を支援することで、より簡単な立上げと実用的な診断が可能になります。
Allen‑Bradley, Connected Enterprise, Rockwell Automation, およびStratixは、Rockwell Automation Inc.の商標です。CiscoおよびCisco IOSは、Cisco Systems, Inc.の商標です。Rockwell Automationに属していない商標は、それぞれの企業に所有されています。