Visual Studio をインストールおよび構成する

Visual Studio をインストールおよび構成する

Visual Studio Code のインストール方法については、オンライン ドキュメントを参照してください。
  1. Visual Studio インストーラーで、
    [変更]
    を選択します。
  2. [.NET デスクトップ開発]
    チェック ボックスをオンにして、IntelliSense を有効にします。
ファイル転送プロトコル (FTP) またはその他のデバイス (バーコード リーダーなど) と通信するには、他のパッケージのインストールが必要な場合があります。パッケージ マネージャーは、インストール時に
[.NET デスクトップ開発]
タイルを選択することでプレインストールされます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal