多くの製造メーカは、大気腐食が施設内の産業制御製品の早期故障の原因となっていることを認識していません。この30分間のウェビナーでは、加熱、湿度、および反応性コンパウンドがどのように生産に影響を及ぼす腐食を引き起こすのか、またなぜ問題が深刻化しているのかについて学びます。
この隠れた問題を時間をかけて理解することで、多くの製造メーカを悩ませている問題の根本原因を特定することができます。また、これに対処する措置を講じることで、企業は、プラントの稼働時間の向上、メンテナンス費用の削減、スクラップの削減を図ることができます。
当社の化学および材料エンジニアリングラボで行なわれた独自の研究から得られた洞察を聞き、腐食関連のダウンタイムの低減と生産性の向上を目的とした技術の最新の進歩について学びます。Purafilの腐食診断とリスク緩和の専門家が参加し、施設の大気環境を簡単に評価する方法を説明します。
重要なポイント:
- どの業界が最もリスクにさらされているか、また重要な環境において脆弱であるかを確認します。
- 大気腐食が施設の早期故障を引き起こす可能性があるかどうかを判断する方法を学びます。
- 重要な産業制御製品を保護するための措置を講じる方法を学びます。