ハイライトを見る
世界中のCPGメーカの
話を聞く
消費財業界が、リスクを低減し、成長を生み出して、人材の潜在能力を最大化するために、どのように新興技術を活用しているかをご覧ください。
86%
スマートマニュファクチャリング技術を使用または評価している割合
ROI
生産モニタが最速のROIを推進する技術のリストでトップ
84%
サステナビリティ/ESGポリシーを策定している割合
労働力
CPGメーカにとって最大の内部障害として評価されている問題
私たちは、これらの結果を皆様と共有できることをうれしく思うと同時に、このグローバルなベンチマーク報告書が2024年を通して意思決定を成功に導くための指針となることを心から願っています。
ブレイク・モレット - ロックウェル・オートメーションのCEO
2024年スマートマニュファクチャリング報告書: CPG業界版
報告書をお読みください
業界全体の最新の調査について今すぐ報告書をダウンロードし、デジタルトランスフォーメーションの導入計画を立ててください。
スマートマニュファクチャリングの現状に関するウェビナーシリーズ
CPG事業に関するさらなる洞察を得ることができます。